P-試験管 ニューリップのレビュー

平均満足度 4.88 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
P-試験管 ニューリップ NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)
3,598 / 税込 3,958
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-06
用途:
試験管の花器
対象商品:
06664682

すぐに届き助かります。ロゴが上の方にありますが、小さく目立たないです。

KSプランニング 様2022-10-18
用途:
臨床試験に使用
対象商品:
06664822

商品の内容が安定して利用で、結果がとてもよく出ていると思います。

2021-12-25
用途:
材料の分析
対象商品:
57829109

試験管として使用するのに問題ありませんでした。梱包も簡素化されているので満足です。

2017-02-14
用途:
実験用
対象商品:
05783057

値段に関しては安いし実験には十分耐える。又別のサイズも欲しいです。

2016-05-05
用途:
一輪挿し用

安くて非常に迅速着荷!とてもうれしいです。でも、ロゴの印字はノーサンキューです! ぜひとも無くしてほしいですね! シンナー等で消せるかと思ってましたがダメでした。ぜひぜひ改善をお願いします。

2015-06-16
用途:
一輪挿しの部材として
対象商品:
05783014

バラつきもなく、抜群の安定感です。強いて言えば、より安価になればありがたいです。

2015-04-20
用途:
一輪挿しとして使用しています。
対象商品:
34846612

文句なしの商品でした。購入ロットが50本/箱位だと助かります。
次は長さ150mm程度の物の購入を考えています。

2013-02-10
用途:
ステンドグラス体験のアイテムの一輪挿しに使用
対象商品:
06664682

安価のわりにとても使いやすく、また発注後にすぐに納品されるのも魅力な点です。
もし、改良していただけるのであれば、印字をなくしていただけると大変嬉しく、有り難いです。
一度ご検討下さいますようお願い申し上げます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。