マイクロテストチューブ 1.5mLのレビュー

平均満足度 2.14 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
マイクロテストチューブ 1.5mL Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)
2,298 / 税込 2,528
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-10-20
用途:
DNA実験

品質に問題あり。ばらつきが大きすぎて蓋が閉まらないなどの問題が多発。

2016-05-09
用途:
計量を目安として計る際
対象商品:
02849217

とても使いやすいです。
何より値段が安いです。
ただ、3個ほどですがフタが外れてる不良品はありました。
ですが満足です。

2019-10-10
用途:
サンプルの分注
対象商品:
02849174

フタのしまりが甘く、何もしていなくても勝手に開いてしまうことがある。この問題は致命的。さらに、チューブ先端のラウンド部が不透明に近い状態で微量のサンプル確認が非常に難しい。値段は安いがこの品質では継続的に購入するのは無理と判断しました。

2018-05-19
用途:
商品の小分け
対象商品:
02849226

蓋が閉まらない不良が多すぎです。
テストチューブで閉めた蓋が開く、閉めても閉まらないという不良は、致命的です。
色違いでは問題ないかと思ったら、このシリーズ全般、粗悪な模様。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

2018-04-29
用途:
サンプル品保管
対象商品:
02849217

粗悪なチューブで、かなりの割合でキャップが閉まりません。酷いものは、キャップが跳ねて開き、サンプル溢れたりします。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

2017-08-17
用途:
商品の小分け
対象商品:
02849217

通常の透明チューブと区別するためイエローを購入。色違いがあるのは助かる。
1,000個入りとなっているが、いざ数えると950本未満しかなく、蓋が閉まらない、もしくは直ぐに開いてしまうものを含めると最終的には900本程度の内容量。不良には目を瞑るとして、今後はせめて表記の本数くらいは入るように改善して欲しい。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品を確認したく別途対応させていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

2013-06-20
用途:
製品の消毒
対象商品:
02849201

常時使用と変わらない