三脚台 組立式のレビュー

平均満足度 4.00 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
三脚台 組立式 テラオカ(ANEX)
テラオカ(ANEX)
799 / 税込 879
脚はねじ込み式なので、取り外して収納できます。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-12-21
用途:
アルコールランプ熱源用
対象商品:
02922367

材質が鉄なので、案外伝熱性が良く、火炎が安定しないと熱が伝わって脚の端でも持つのに苦労します。
輪っかのネジは2mm厚の板では有効長が足りないためかバーリングにM5並目が切ってあり、脚側にバーリングが出ているため、バーリング外径が約7mm、バーリング高さが約2mm程度、脚を太くしたり伝熱性の小さいステン脚などに交換する場合、M8ワッシャーなどで上手く避ける必要があるかもしれません。
鉄脚は裁断切りっぱなしのφ6丸棒にM5並目ねじを約4mm切ったもので、机には点接触し、荷重をかけると三日月状のキズが3つ付く形になります。
当方は組み合わせて使う対象のアルコールランプがチャコールスタータも兼ねているためユニット全高が高く、205mmでも高さが足りません。
そこでφ15の木製丸棒を斜めにカットして中心に止まり穴を掘り作った下駄を履かせて高さを稼いでいます。
脚の勾配は実測で10.5°、11.3°、12.0°だったので、斜めカット狙い値は大体11°です。
脚を木材で覆うことで滑り防止、座り安定、机の傷防止、素手で扱う際の取っ手代わりになります。

1人が参考にしています
長谷部工業 様2021-01-30
用途:
コーヒードリップ
対象商品:
02922367

アウトドアでコーヒードリップに使っています
分解してコンパクトになるので便利です。

1人が参考にしています
2018-11-30
用途:
卓上でロイヤルミルクティーを作るため
対象商品:
02922376

①テーブルの上でロイヤルミルクティーを1,2杯作るのに使っています。熱源は、ミニガスバーナーです。3脚ですと、火力調整の取っ手と点火の取っ手が脚に当たってまいます。4脚だと更に便利になります。
②使っているミニガスバーナーでは、三脚台が高いので、下に板を敷いて調節しています。高さ調整が出来ると便利です。
③熱源がミニガスバーナーで、脚が相当熱くなります。テーブルデポ使うときは、板を置いて、その上に三脚をを載せて使っています。脚の先端部分が熱くならないとテーブルを気にしないで使うことが出来るようになります。

3人が参考にしています
2018-10-11
用途:
アルコールランプで加熱するとき
対象商品:
02922376

アルコールランプとぴったりサイズで使いやすいです。

2人が参考にしています
2017-08-31
用途:
青銅鏡を作る実験に
対象商品:
02922367

全く問題なく使用できました。実験以外にも用途がありそうなので◎

2人が参考にしています
2017-05-11
用途:
実験用
対象商品:
02922376

安いので仕方ないですが塗装がすぐ取れました。
特に問題ないので気にしていません。
脚が熱くなるので収縮チューブをかけて耐熱対策をしました。

2017-08-13
用途:
燻製をするときのチップを加熱すために使います。
対象商品:
02922367

まだスモーカーが完成していないので使っていませんが、組み立てが簡単で、しっかりしているので思い通りの使用が出来そうです。

1人が参考にしています
有限会社黒河デザインプロダクツ 様2016-10-04
用途:
コーヒー抽出台
対象商品:
02922367

全く異なった使い道ですが、サイズ違いを2個購入し脚とベースを組み替えちょうど良い使い勝手となりました。

1人が参考にしています
2014-03-27
用途:
お湯沸かし
対象商品:
02922376

リングの被膜は、3回目の使用ですべて剥げました。脚も手で触れなくなるほど熱くなります。
しかし、使用するのはほとんどがキャンプなどアウトドアなので全く気になりません。リビングのテーブルなどで使用される場合には、念のため百均のステンレストレイを敷かれると安心でしょう。

2013-05-14
用途:
ビーカー中の試料の加熱
対象商品:
02922376

1回、5分程度使用しただけで、リングの塗装が剥げました。
パーカー処理された皮膜がむき出しの状態です。
特段、強熱したわけでもなく、使用した機器もアズワンの普通のアルコールランプで、燃料も無水エタノールです。
また、足が熱くなりやすく、5分程度でも素手で触れなくなります。