ボルトスライダー S-130のレビュー

平均満足度 4.38 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ボルトスライダー S-130 山菱電機
山菱電機
34,980 / 税込 38,478
半導体を使用しないため、ノイズが出ません。 特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-03-13
用途:
電子回路製作時の試験通電に利用しています。
対象商品:
34690616

上端と下端にoutput端子が、その真ん中にinput端子が配置されていますが、inputを上下のどちらかに移動し、output端子が互いに近くにまとまっているほうが配線が判り易くなり、ひいてはヒューマンエラー防止になると思います。

2人が参考にしています
2019-09-04
用途:
長いドラムコードでの配電での電圧降下を補整。
対象商品:
34690616

片手で持ち運びに便利な様に吊り下げハンドルを付けたら更に良くなるのでは?!

2018-08-06
用途:
電圧調整
対象商品:
03022941

他の容量のものも含め,複数個使用しています.スライダックですので,詳細な電圧調整は困難ですが,まずまずの操作感です.コネクタ部のネジを失う場合がありますので,単品販売していただけると助かります.

2018-05-28
用途:
テスターの電圧安定測定のため、基板の故障箇所特定方法の目安を作る目的。
対象商品:
34690616

本体の入力と出力の両方にブレーカーが欲しい(出来れば、内蔵して欲しいが、料金が高くなりそうなので、難しかも)

1人が参考にしています
2017-06-05
用途:
造形
対象商品:
34690616

ニクロム線を使った発泡スチロールの切削作業に使用します。藝祭神輿制作に欠かせない芸大生御用達の品。久しぶりに使いましたがいい感じです。

2人が参考にしています
2018-03-09
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
03022941

コンパクトで使いやすいです。もう少し、軽いといいですね。

2015-08-23
用途:
工房
対象商品:
03022941

攪拌機の回転速度制御に使用。攪拌機の回転速度は、0rpmかMAXrpmしかないため、非常に使いずらかった。何とか、任意で回転数を制御できないかと調べていて、ボルトスライダーを見つけた次第。現在30V~50Vの範囲内で使用中。価格が高すぎるので、手ごろな価格の、攪拌機(回転数をフレキシブルに調整できるもの)を探したりして購入までに半年も悩んでしまった。上限¥18000が限界だと思う。耐久性についてよくわからないのと、電源インプット側もコンセントタイプではないので、☆4つ!

2人が参考にしています
株式会社シーエムジェー 様2015-03-02
用途:
修理した電気製品の動作確認
対象商品:
03022941

スライダックと電流計、ブレーカーなどを同時に使用します。これらのものが1つに組み合わせられる台があると便利です。今回は自分で作成しましたが台を販売していただけるとありがたいです。