簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用)のレビュー

平均満足度 3.90 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)
3,998 / 税込 4,398
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
フューチャープロダクト 様2022-04-03
用途:
液体中の二価鉄含有量の確認
対象商品:
02895496

簡単に使えて便利ですが、液体を規定量まで吸い上げるのにちょっと工夫が必要になります。

2020-05-18
用途:
試験液中のCuの測定
対象商品:
02895514

値段が安かったので、あまり期待していなかったが、簡便な操作で、再現性の良い結果が得られた。
上部のカットする部分い呈色試薬が入っていて、指ではじいて落とす必要があった。また、液上部のCuと記載のあるつまみ部分に呈色試薬が入ることもあり、その必要もないように思った。
空隙部を押さえて吸引すると、ちょうど標線のところまで液が入るので、よかった。しかし、液に先端を付けられなくて吸い込む場合には、標線が押さえた指で見えにくいので、その点を改良して欲しい。

2018-08-02
用途:
飲料水の遊離残留塩素の残留具合の測定
対象商品:
02895453

とても早く簡単に残留塩素の測定が出来ます。
割引を使うと管工事組合で買うより安く買えます。

ダイセンエンジニアリング株式会社 様2017-08-04
用途:
水質改善試験の簡易評価
対象商品:
02895532

概略値しか出ないが結果がその場で出るので次試験へのフィードバックができ、大変便利です、値段もお手頃かなと思います。
判定色が時間と共に変わるのでもう少し変化を少なく出来るとうれしいです。

2016-10-27
用途:
次亜塩素酸水の残留塩素チェック
対象商品:
02895557

除菌・消臭剤の納入先で、残留塩素チェックに重宝しています。

1人が参考にしています
2017-01-15
用途:
原水の塩素濃度検査用
対象商品:
02895453

形が複雑なので、試薬が切り口の先まで入り込むので、中に戻すのが煩わしい。

2016-06-10
用途:
特殊浴槽の水質検査
対象商品:
02895453

簡単に使用できるので、誰でもできて助かります。

2015-03-24
用途:
地下水のフッ素検査試薬
対象商品:
02895523

はっきり言って不満です。2分で色判定ができるとありますが、2~3時間以上たたないと判定の色にはならないと思いました。認可の検査機関の数値の結果と比べてそう思います。2分では変わりません。それに、1mg/リットル以下の色が不確かです。判定に適した色のついた台紙にしてほしく思いました。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

2015-10-27
用途:
プールの水質検査
対象商品:
02895453

使いやすくて便利です。

2013-09-05
用途:
塩分濃度を測る
対象商品:
02895453

まずまず。