パックテスト [10回分入り]のレビュー
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。
ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
【用途】各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
2025-02-28
- 用途:
- 水質検査
有効期限12ヶ月のうち、残り6ヶ月の商品が届きました。
交換を申し出たところ、在庫は全て同じ残月数との事で断念。
ウチのような使用頻度少ない(1回/月)会社では期限内に使い切れません。
そういう情報はどこかに表示しておくべきでは。
1人が参考にしています
有限会社 川田電気商会 様2021-04-22
- 用途:
- 某メーカー給湯機判定にも利用可能
- 対象商品:
- 02852936
給湯機等の導入時に硬質検査に使用可能です。某メーカー純正品より安価ですので気になる水質を一度に沢山検査できます。使用方法は簡単ですので簡易検査には良いかと思います
2020-04-01
- 用途:
- 処理水分析
- 対象商品:
- 05770107
有効期限12ヶ月のうち4ヶ月しか残っていない商品が届きました。
交換を申し出たところ、在庫は全て同じ残月数との事で返品しました。
手軽に購入出来るのは助かるけど、有効期限が残り少ないものは明記し安く販売するなどしていただきたい。
4人が参考にしています
2015-12-18
- 用途:
- 海外で・・・
- 対象商品:
- 02852936
お世話になります。海外での水質検査に使用しております。
的確で判断しやすいので&発注後の納品の速さで、リピートさせて頂いております。
2016-08-17
- 用途:
- 室内のホルムアルデヒドの有無
- 対象商品:
- 02852875
使い方の説明が昔全く同じモノを他で買った時より簡略化されてしまってわかりにくくなっていたのと、使用するものも以前の方が良かった。
検査は簡単にできるし、結果もちゃんと出るが、色による検査結果が
微妙で何ppmかをしっかり知るのは難しい。沢山出るか全くでないかそこそこ出るかくらいはちゃんとわかる。
2015-06-19
- 用途:
- 防災用井戸水の残留塩素測定(目安)
- 対象商品:
- 02852823
水の環境測定の一環で使用。
目安としての測定には問題なし。
公的機関又は環境測定企業等でのの測定法は?
公的機関での測定値と本キットの測定値の相対誤差等のデータが欲しい。
![パックテスト [10回分入り] 共立理化学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono45880267-231208-02.jpg)