電磁接触器 S-2XNシリーズのレビュー

平均満足度 4.63 (73件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電磁接触器 S-2XNシリーズ 三菱電機
三菱電機
69,980 / 税込 76,978
モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
73件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
高田電通工業株式会社 様2015-12-14
用途:
制御盤に組み込んだ部品の交換です。
対象商品:
08583373

補修用に適当に在庫しております。

高田電通工業株式会社 様2015-08-25
用途:
設備の保守用
対象商品:
05693466

継続して 使用します。

2015-05-23
用途:
機械の修理
対象商品:
08583425

特殊部品で手に入ってよかった。

2015-06-08
用途:
フロート制御盤の製作
対象商品:
08583303

安心して使える。

有限会社ビバーク 様2015-01-15
用途:
ポンプのマグネットスイッチとして
対象商品:
08583416

本体自体が明るい色のためマークなどが確認しやすいです。

2014-11-18
用途:
設備修繕
対象商品:
08583312

近所の代理店より、安い。
品種もあり、GOOD。
当日配送とかあれば、Very Good。

2014-10-15
用途:
船舶の電装制御
対象商品:
35180512

陸電切り換えの、制御に使用、価格も安く上がりました。

2014-06-19
用途:
天井クレーン
対象商品:
47837431

高温多湿の環境でも素晴らしいパフォーマンスをする良い商品です。
制御電圧AC100v品の在庫がありましたのでダウントランスを省けて省スペース化・熱源排除ができ満足しております。

2014-05-30
用途:
ホイスト補修用
対象商品:
08583477

信頼性が高い商品なので、いつも使用しています。出来れば動作速度の速いQM(クイックモーション)タイプの取扱いがあれば更にGOOD!!

2014-12-11
用途:
制御盤などの回路関係
対象商品:
08583337

問題なく使用できました、また注文したいですね。

エスアールエス 様2014-04-14
用途:
冷凍機修理
対象商品:
35180397

冷凍機修理のため購入。入荷も早く価格も安いので、滞りなく作業を行うことができ、お客さんも満足されていました。

2014-10-14
用途:
スイッチ
対象商品:
08583321

安くてありがたいです。

2014-05-27
用途:
クレーンの配電盤
対象商品:
05693466

大事な部品なので溶着などがあまり起こらないようにしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

株式会社ヤマグチ自動車工業 様2014-01-14
用途:
100Vモターリレーに使用
対象商品:
08583364

今まで使用しており、接点部焼け 電圧がドロップしてしまいましたので この商品に変え使用しております、今のところ好調です

2013-12-25
用途:
成形機のヒーター用リレー
対象商品:
08583321

商品購入時にA接点とB接点の違いの説明があればより買い易いと思います。

有限会社ハタ設備工業 様2014-09-01
用途:
既存施設ファン更新時交換用
対象商品:
08583303

何度か購入しましたが、少量でも購入可能なので助かります。

2015-04-15
用途:
修理
対象商品:
08583355

もう電材屋で買う時代じゃないですね。値段が違い過ぎます。
即日必要な時だけです

2014-02-14
用途:
天井クレーンの上下MGに使用
対象商品:
08583452

コストパフォーマンスGOOD!これからも使います

2013-11-16
用途:
制御盤MgSW交換
対象商品:
08583461

旧型のKシリーズより小型化しているので取り付け穴の加工が必要、メーカーでオプションでプレートを販売して貰いたい

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。

2014-04-30
用途:
修理時
対象商品:
08583461

良かった