取付金具のレビュー

平均満足度 4.59 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
取付金具 IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)
35 / 税込 39
レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
竹光株式会社 様2025-04-14
用途:
DINレール作業

DINレールに取り付けた物固定用に使用しますが、取り合えずこのサイズが有ればどの様な部品止められるので重宝します。工具箱に入れておくといざと言うときに便利。定番部品です。そう言えば錆びたのも見たこと無いので良い商品です。

1人が参考にしています
2025-12-09
用途:
DINレール取付機器の固定に使用

一流メーカ品で特に問題ないが、もう少しやすくならないかな?

テクノワン 様2025-01-02
用途:
検査装置

納期が早くて助かりました。価格も品質も問題ありません。

2020-10-28
用途:
端子台をDINレールに取り付ける際に使用
対象商品:
08487272

コンパクトで使いやすい。いい商品だと思います。リピートします。

山本電機 様2020-08-20
用途:
連結端子台の固定
対象商品:
85845557

メーカー品で問題ないので機器固定等、毎回使用しています。

設備電算親睦会 様2017-04-17
用途:
キャンピングカーの
対象商品:
85845557

大電流のリレーが沢山あるので取り付けやすいので購入しました。

2024-04-10
用途:
設備修理
対象商品:
85845557

同社製ブロックターミナルの設置固定に使用。
左右の別が無いので、DINレールにフックオンする場合は左右で互いに上下にずらす操作が必要です。

atシステムズ 様2017-03-26
用途:
制御盤
対象商品:
08487272

固定時に固定方向がわかりずらくレールにかからない時がある

2017-02-08
用途:
端子台の固定
対象商品:
08487281

作業性・製品上,特に問題なく施工する事が出来ました。

2017-02-11
用途:
端子台の固定
対象商品:
08487272

従来も使用した事があるので,以前通り問題なく使用することが出来ました。

安井電機 様2018-06-03
用途:
DINレールに取り付けた部品の固定
対象商品:
85845557

メーカー標準では10個で1袋に入っているはずなのに1個づつ袋に入れてあった。そんな手間をかけるぐらいなら10個単位で購入に変えてほしい

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

2015-08-11
用途:
制御盤
対象商品:
08487272

メーカー品だけあって品質は問題なし。
ただレールによっては相性があるのか、外れやすい時がある。

大和計装サービス 様2016-07-29
用途:
電気配線
対象商品:
08487272

メーカー品なので品質には問題なし。
商社購入より値段は高いですが少数購入、短納期に
助かります。

大木電設 様2014-11-06
用途:
電装品固定
対象商品:
08487272

非常に良いと思います、全く問題なし

スタジオM 様2013-08-11
用途:
ターミナルブロックの抑え
対象商品:
08487272

もう少し細かったら、 もう少し背が高いといいな

2016-03-15
用途:
配電盤作成
対象商品:
85845557

単品では他の方が安いところがあったのですが、送料別だったので
どうせ使う物なので、¥3,000以上にしてこちらで
注文しました。

1人が参考にしています
中野電機設備 様2012-12-25
用途:
リレーの取り付けや端子台の固定など
対象商品:
08487272

取り扱いやすいです。気に入ってます。