LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式のレビュー
- 用途:
- 作業台車
古くなった台車と交換。信じられないくらい快適になりました。今年の買ってよかったものベスト10入りです
- 用途:
- 犬の介護歩行器用
- 対象商品:
- 02539686
VP16の塩ビ管にジャストフィットすると思い購入、ゴム部分は誤差があるようで複数購入した中の一つだけ妙に太くてハンマーで叩き込むことに、それ以外は満足です。同じタイプで固定車もあったらもっと嬉しいところです。
- 用途:
- パイプ式になっているテーブルのキャスターが劣化していたので交換
- 対象商品:
- 02539284
新しいキャスターに交換でき、利用環境が格段に向上しました。
大満足の商品でした。
- 用途:
- イレクターパイプ用に使用
- 対象商品:
- 02539311
イレクター用の純正品は割高なので、今回代用品として初めて購入してみました。結果的にはパイプ内径に対して若干細目だったのですが、上部のナットにも大き目な平ワッシャを追加して強めに締め込む事でゴムが均等に潰れ、問題なく取付け出来ました。
- 用途:
- オリジナル台車製作用
- 対象商品:
- 02539232
ナンシンキャスターからの切り替えです。
できればナンシンキャスターの価格250円/1個になればありがたいです。
100個単位の購入をします。
- 用途:
- ジョルダーレールの台車交換
- 対象商品:
- 18640938
機械設定の角型のパイプ形の為部品がなくいろいろ探しました。ゴムパイプ差し込みのものがありテスト的に使用してみましたが、ゴムの部分が意外と柔らかく、ねじを締め付けると、ゴムが潰れてパイプとの隙間をなくし固定できる仕組みですが、角パイプであることや差し込口の全長が短いこと、ゴム質が柔らかいことから、荷重物を載せると、キャスターが抜けてしまします。 ゴムを硬くし気密性をよりよくするか。 取り付けの長さを10mm~15mm程度長くし軸荷重を上げるなどの工夫はできませんか? 又、ストッパーのゴムの強度や替えゴムなどの販売はできないでしょうか?
今回、パイプから抜けてしまうことから、パイプの2箇所に鉄板ビスを打ち込みゴムが抜けないように固定し工夫しました。
- 用途:
- パイプで作った棚のキャスターに
- 対象商品:
- 02539153
標準パイプSPS4020で作成した棚のキャスターとして使用しました。ゴム径がやや小さいと思いましたので、パイプにさす前にゴムを少し膨らましてから挿入し、その後本締めで固定。何ら問題なく使用できました。コスパ最高です。
- 用途:
- パイプ椅子のキャスター
- 対象商品:
- 02539293
バイクのメンテナンス用低床椅子(キャスター付)は品物の割に結構値段が高くて購入をためらっていました。
そこでHCで880円の260ミリの低床椅子を購入し、50㍉カットして当該の自在キャスターを差し込んで使用しました。とてもよい出来上がりで既製品みたいです。しかも価格は1/3ぐらいです。
- 用途:
- 仕事で使用
- 対象商品:
- 02539284
探していた商品がモノタロウさんでやっと見つかり、嬉しかったです。
引き続き購入したいと今は考えてます。
商品に関しては、大満足です!!
また、宜しくお願いします。