オイレス ♯300ブッシュのレビュー

平均満足度 5.00 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業
オイレス工業
599 / 税込 659
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-04-03
用途:
油圧シリンダーの修理
対象商品:
00462113

寸法もジャストサイズでした。機会があればまた使用します。

2人が参考にしています
2021-01-19
用途:
バイクリフトの制作
対象商品:
75826457

製品制度も良く性能も満足しております。今後も機会があればまた利用させて頂きます。

2018-08-28
用途:
ヘッドライトのスペーサー用
対象商品:
75826082

バイクのヘッドライトの取付に使いました。同じ大きさがあるか、うまくはまるか心配しましたがすべてOKでした。

1人が参考にしています
2017-09-15
用途:
メンテナンス
対象商品:
00461894

小型船外機の部品交換。既存の部品がスチール製のカラーなので、サイズの同じオイルレスブッシュに交換。高速回転する部分なのでオイルレスにして抵抗が減れば良いと思います。

2016-10-23
用途:
キャスター車輪と軸ボルトの隙間調整
対象商品:
00461912

ジャストサイズでした。種類もサイズも数が豊富でこれからも利用します。

2015-10-25
用途:
農機具
対象商品:
00462497

大変良かった。

2014-05-06
用途:
電動工具のモーターの軸受け交換
対象商品:
75826055

交換作業はうまくいきましたが、しばらく使ってみないと品物についてのコメントは尚早だと思っています。
このような物まで取り扱っておられることに驚きました。
そこを見つけ出した当方も、ご立派だということですかね。
このような部品類は、企業向けに取り扱っているお店はかなりありますが、個人あてに販売されているところはないでしょう!
本当に貴重なお店だと思っています。
注文の後日、送ってくださったカタログは役に立ちそうです。
欲しいものを探す楽しみが出てきました。

1人が参考にしています