スパーギヤ MP=2.0のレビュー

平均満足度 4.17 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業
青木精密工業
819 / 税込 901
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-04-10
用途:
工作、DIY
対象商品:
00236966

噛み合わせも問題なく、良い商品です。無磁性のものを欲しかったのですが
磁性があり磁石にくっつきます。メンテナンスが良ければさびも殆どないと思われます。

2022-12-17
用途:
板曲げJIGに使用
対象商品:
00236844

規格のものがコストパフォーマンス高くカタログに出ていて良かったともいます。

株式会社田中工芸 様2022-02-24
用途:
芋あんの搾りきに使います。
対象商品:
00236887

二週間待っていましたから長かったですね
後は完成まで、日にちがないのであせります
良品を有難うございます、今後余裕を持って注文致します。

堀越畳店 様2018-07-16
用途:
発動機の発電装置
対象商品:
00236905

回転伝達用に 新規に製作、精度良いので そのまま使用しました。
荷重はさほどかからないので 心配していません。

2018-10-25
用途:
高校生、課題研究での利用
対象商品:
00237395

軸穴径が20mmと書いてあるのに12mmでした。これからはしっかりと正しく表記してください。

1人が参考にしています
2013-06-11
用途:
仕事
対象商品:
00236862

穴径20㎜と表示されているけれど、実物は12㎜でした。
サイズ表示は正確にお願いします。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけし、大変申し訳ありませんでした。
商品情報を修正致しました。
また、別途お電話もしくはメールにてご連絡させて頂きます。
何卒よろしくお願いいたします。