コネクターターミナルツールのレビュー

平均満足度 4.44 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コネクターターミナルツール KTC
KTC
999 / 税込 1,099
取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-15
用途:
配線交換作業
対象商品:
07109995

コネクタを分解して入れ替える作業が発生したので信頼度のあるKTCにしました。品質は問題無し。強くこじっても変形する事もなく使えます。

2021-12-08
用途:
バイク整備
対象商品:
07109995

以前は他社製品を使用しておりましたが細すぎて力を入れるとすぐに折れてしまい何か良い商品は無いかと探していたところこちらの商品にたどり着きました。使いやすく大きさもちょうど良いです。自分の使用用途にはピッタリでした。

1人が参考にしています
2022-01-23
用途:
コネクタのピン抜き時
対象商品:
07109995

良い商品と思います。小型マイナスで今までしていたが、楽になりました。

1人が参考にしています
2021-09-05
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
07109995

バイクの配線修理に使用しました。問題なく使用できます、

2020-10-11
用途:
カプラーの金具の取り外しに
対象商品:
07109995

カプラーの金具を取り外すのに使いました。安くて使いやすかったです。

2019-06-16
用途:
無線機の電源ケーブル・コネクターの修理に使用
対象商品:
07110031

サイズから、ECC-3Tが使えると判断し購入しました。
翌日には宅配されて、早速コンタクト・ピンのRmoveに使用。すんなりRemove出来て喜んでいます。

2018-10-09
用途:
電装ターミナルの端子を外すため、
対象商品:
07109995

コネクターの端子を外すために購入、今までは、先のとがったものを使っていたが、中々うまくいかず、コネクターが割れたりしたが、専用のこの道具は簡単にはずすことができて便利でした。

1人が参考にしています
2016-11-16
用途:
自動車配線の加工(250端子)
対象商品:
07109995

250サイズならほぼこれで間違いなく抜けます。
コツは接合側へ配線を「押す」ようにして
コンタクトを寄せます。
それからこの工具を差し込み
配線を引き抜けば、抵抗なく
スルッと抜けます。
特殊な端子ですが
350サイズの端子は
爪の位置がかなり深く、このツールでは
入りきりませんでした。

1人が参考にしています
2016-10-07
用途:
車の電装品コネクタの端子外し
対象商品:
07109995

一番細い物を選んだが、025端子を外すにはフト太過ぎて、コネクタが変形してしまいます。025端子に使うにはもう少し細く加工する必要が有ります。ただ、作りはKTCなだけにしっかりしています。

2016-02-25
用途:
コネクターギボシの抜き取り
対象商品:
07109995

先端に角度がついていて、抜きとり作業が楽にでき、とても気に入っています。

2015-06-04
用途:
自動車のコネクター外し
対象商品:
07109995

他の形状と同時購入です。
形状に合わせコネクター外しに活用しています。
ケース入りなので、他の形状分と合わせちょうど2本入るので保管も楽です。

1人が参考にしています
2015-06-04
用途:
自動車用コネクター外し
対象商品:
07110013

柄の作りも握りやすい形状で、使用感は問題なしです。
コネクター外しなので、無理なくフック部分を外さないと破損の元なので注意ひ調です。
ケース入りなので保管も楽です。

2013-11-26
用途:
コネクターギボシの抜き取り
対象商品:
07109995

先端にちょうどいい角度がついていて、抜きとり作業が楽にでき、とてもいい工具です。

2022-03-11
用途:
コネクターから端子を抜くために購入
対象商品:
07109995

グリップが握りやすく力は入れやすいのですが、力を入れるとロッドが曲がってしまいます。もう少し固い金属で出来ていると良いです。ロッドの長さが長いので余計に曲がりやすい気がします。

1人が参考にしています
2013-03-19
用途:
配線接続に使用
対象商品:
07109995

配線プラグから配線等を抜き取る時に簡単に取れました。

木村電気管理事務所 様2019-06-13
用途:
バイク
対象商品:
07109995

あると便利と言いますか 無いと不便です コネクタ修理には必需品です