超ロングストレートメガネレンチのレビュー

平均満足度 4.77 (43件のレビュー)
商品レビューを投稿する
超ロングストレートメガネレンチ KTC
KTC
1,898 / 税込 2,088
大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
43件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-20
用途:
今まで使用してたのもKTCでしたが

今まで使用してたのもKTCでしたが
錆び付きの酷いナットを緩める為に
どうしても加工が必要になり加工を
してしまったので2代目として購入
しました。
最初は他社製品も候補にしましたが
行き着く所はKTCでした。
極限まで力を掛けた時の安心感!
これが絶対条件なので当製品は
裏切らない良い工具と感じています。

2023-11-07
用途:
二輪四輪の整備
対象商品:
07133472

これ一本でホームセンターのレンチセットが買えてしまうお値段は決してお安くないが、どうしようもなく固着したボルト・ナットを緩めるためには必要な投資。吸い付くようにしっぽりとハマり、角をナメることなくしっかりと力を伝えて回せます。さすがKTC。

2023-07-23
用途:
自動車整備
対象商品:
07133472

幅、肉厚ともに薄型なので、周辺に干渉せずストレスフリーで使用できます。お勧め致します。

2022-11-10
用途:
奥まったところのねじの締め付け
対象商品:
07133436

通常のメガネのようなオフセットがないので、奥まったところへのアクセスが容易です。

2021-03-09
用途:
ダイハツミラカスタム タイロッドエンドブーツ交換、ロアアームボールジョイントブーツ交換、その他スタビ取り付け時に使用

かなり固く締め付けられてる箇所でも、これを使うと6角部を舐めずに簡単に緩めることができます。

2020-09-01
用途:
整備作業
対象商品:
07133445

ガチガチに締められていて外れなかったオルタネータのボルトが一発で難なく緩みました。他のサイズも買い揃えようと思います。

加藤商店 様2020-08-01
用途:
自動車のメンテナンス

狭小で奥まった箇所の作業に役に立っております。使いやすいサイズです。

有限会社オカド 様2020-05-06
用途:
機器のメンテナンス
対象商品:
07133463

14ナットがなめていて
KTCなら何とかと購入しましたが
かみ合わなかったです
ほかの機器ではとても使いやすいです

2人が参考にしています
八木モータース 様2020-04-13
用途:
トヨタ車の補機ベルトのオートテンショナーの移動
対象商品:
07133463

オートテンショナーの移動に直接、力が加わえることができるので便利です。

1人が参考にしています
2020-01-20
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
07133463

固いボルト、ナットを弛めるのに、とても楽で使いやすい。

2人が参考にしています
2019-11-11
用途:
自動車のドライブベルト交換
対象商品:
07133463

力がかけやすく、楽にテンショナーを緩めることができました。

1人が参考にしています
有限会社 サクセス 様2019-05-08
用途:
アルファロメオのドレンボルトはずし
対象商品:
07133454

マフラーの取り回しとボルトの位置関係で必要なため購入。
KTCだから普通に使える。

1人が参考にしています
2019-03-20
用途:
高トルクボルトの脱着
対象商品:
07133463

流石のKTC 文句一つありません。ガタもなくしっかりとトルクをかけて回せるので安心です

1人が参考にしています
2019-05-31
用途:
スタビ交換に使用
対象商品:
07133463

さすがはKTCですねナットを掴んだ感じが全然違います。

1人が参考にしています
2018-12-06
用途:
自動車整備
対象商品:
07133463

エンジン内部の深いところや、足回りには必須。買って絶対損はしませんよ。

2人が参考にしています
2018-11-16
用途:
自動車整備
対象商品:
25648806

古い車のショック交換で使用したが、安心して使用できた。この価格で購入できるのであれば、信頼性のある工具を使いたい。

1人が参考にしています
新星自動車 様2018-07-08
用途:
自動車 整備 一般
対象商品:
07133454

思ったよりも、安い単価で購入できました、商品じたいも満足できました、ほかの方にもお勧めしたい商品です。

1人が参考にしています
ハタヤマ・オート・サービス 様2018-01-28
用途:
整備作業
対象商品:
07133436

小さいねじほど頭が滑りやすくなります、こまめに工具も交換しましょう。

2018-03-26
用途:
自動車整備
対象商品:
07133436

流石KTC。ボルトの頭がなめてたにも関わらず、しっかり工具がかかり作業ができました。

2017-11-10
用途:
自動車の整備
対象商品:
07133445

さすがKTCです。価格も高い分、安心て使用できました。ナットにきっちりかかってナットもなめませんでした。