T形六角棒レンチのレビュー

平均満足度 4.66 (35件のレビュー)
商品レビューを投稿する
T形六角棒レンチ KTC
KTC
519 / 税込 571
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドルで早回し作業に適しています。
35件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社アイオン 様2026-01-28
用途:
回り止め

材料が柔らかく、すぐにチビッてしまいます。KTCの工具で初めてのハズレです。経営方針が変わったのでしょうか。

2023-07-08
用途:
安定のKTC
対象商品:
07104833

バイクやレーシングカートのメンテ用に購入
とても使いやすく気に入ってます。

2023-05-03
用途:
マグネットチャックのオン/オフ
対象商品:
07104842

グリップ部の形、質感が良く、握った時のフィット感が素晴らしい。
作業が快適になる。

2022-12-22
用途:
バイクの整備
対象商品:
07104797

さすがKTCの工具です。3~6番を注文しましたが間違いないです。

2022-11-14
用途:
バイクのメンテナンスに
対象商品:
07104797

とても重宝していますが、先がボールタイプならなお良い

2021-12-04
用途:
小型エンジンの分解修理
対象商品:
07104797

40ccクラスのチェンソーエンジンのシリンダー分解組立に12cm以上の長い棒レンチが必要でした。組み付け時の締め込みはガスケットシートを潰すトルクが必要ですが、このT型は確実に強いトルクを出すことができ、均等に締めることができるので重宝しました。

2021-04-01
用途:
装置の組み立て調整、メンテのための分解時
対象商品:
07104806

深いところにあるネジを締めるために使用しています。
通常のL型のレンチの長い側を差し込むんだと機に、
締め付けが不足するので、購入しました。しっかりと
締め付けた感触が伝わってきて気持ちよく使用できます。
先端がボール型のものもあればより良いと思います。

2021-03-19
用途:
電気のこぎりブレード着脱時
対象商品:
07104815

電気のこぎりブレード着脱時、L型六角棒レンチを使用した場合とT型六角棒レンチを使用した場合では、T型は明らかに早く回すことができるし、締め付けも確実なのが良い。

石井空調サービス 様2021-04-23
用途:
バイク等メンテナンス
対象商品:
07104842

T型になっているので、力が入りやすい。六角棒も長く使いやすい。

瀬田石材店 様2020-02-03
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
07104815

使い勝手のよい商品です。KTCの製品ですので当たりはずれが無いのもいいです。

1人が参考にしています
2020-07-23
用途:
高圧洗浄機の修理
対象商品:
07104815

やっぱりKTCは品質がよく、非常に使いやすくて満足しています。

2019-02-16
用途:
バイクの整備、仕事での機械の分解組立
対象商品:
07104781

グリップが握りやすいので力が掛けやすい。グリップの横にも短い六角棒レンチが付いてたら更に良かった。

1人が参考にしています
2018-12-11
用途:
機械整備
対象商品:
07104815

L字型のセットレンチよりガッキリ回せます。締め具合の手触りがいい感じです。小ぶりのケースがついてますが余分かな(笑)。

1人が参考にしています
2018-07-16
用途:
組み付け
対象商品:
07104824

ボルトの取り付ける位置が少し奥にあり、レンチだと力がうまく入らない時に使ってます。作業効率上がったので感謝

1人が参考にしています
オオクラ 様2018-08-31
用途:
ズーマーのクランクケースカバーを分解するため
対象商品:
07104824

信頼できるメーカーのKTC製ですので安心しています。問題なく使用できます。

1人が参考にしています
江本歯科医院 様2017-08-05
用途:
ラジコンヘリのメインローターグリップのメンテナンス
対象商品:
07104806

ラジコンヘリのメインローターグリップのスピンドルシャフトを固定するボルトをきつく締めるのに役に立ちます。

1人が参考にしています
有限会社 関水園芸 様2017-10-09
用途:
機械のメンテナンスに使います
対象商品:
07104797

機械のメンテで使うのですが、普通の六角レンチでは場所的に回すのがとても難しく、大変苦労してました。こちらの商品はT型なので片手でしっかり回す事が出来ます。メンテの時間も短縮されて、今日も残業なしです♪

1人が参考にしています
2017-04-30
用途:
電子部品の組立て
対象商品:
07104797

さすがのKTC。固いねじもなめることなく使用しています。

1人が参考にしています
2016-09-29
用途:
自転車メンテナンス
対象商品:
07104815

金属部分が若干弱そうに感じるが、自転車に使う分には問題ないようです。ボールポイントのものも販売してもらいたいです。

加村 様2016-01-13
用途:
もちろん自転車メンテですよぉー!KTCですよぉーだ。
対象商品:
07104824

ステム締め付けには6mmを使用します(5mmの欄ですが面倒なので)。
感触として 増し締めの時に、柄の部分が気持ち握っている手の中で工具自体がねじれるような感触があることに気が付きました。
T形レンチはほかに所有がないのでわかりませんが、
KTCがこの感触だとすると、他のメーカー製はどうなるのでしょうとふと思うのでした(どちらも考えられます)。
話戻って、T形レンチはかれこれ20年以上の素人整備ではじめてMonotaroさんから2本購入しましたが、
”あって然るべき道具””値段よりも大事(とある本職の大工さんが言ってました)だなっておもう工具だと付け加えます。
改善点というより、このような1本ものの工具たちもバーゲンセール(KTCなど)とあを年に数回やってほしい(ただの願望)!!

1人が参考にしています