省エネレッド(節電タイプVベルト) B形のレビュー

平均満足度 4.00 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学
バンドー化学
2,998 / 税込 3,298
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。 【用途】エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-06-02
用途:
草刈り機
対象商品:
07349684

オーレックの草刈り機に交換使用しました。
作動に関して全く問題ありません。
有難う御座いました。

2022-09-10
用途:
除雪機の雪かき装置用
対象商品:
27431943

除雪機の雪かき装置用のベルトを購入しました。省エネタイプのB32。

農事組合法人皆童丸 様2022-12-16
用途:
機械のメンテ
対象商品:
07349596

消耗品ですが、耐久性が良くコスパ最高です。リピート必然です。

2022-02-03
用途:
装置の駆動用として
対象商品:
09458944

似たような形状や商品が数ある中、管理上厳しくないラインなので
比較的安価で省エネ品を選びました。
他社と省エネ等を比較したデータがないので省エネ効果は分かりませんが、
使用上の問題はなく、今まで使用していたのが、通常品だったこともあり、
特に初期の駆動が滑らずにスムーズになったのは良かったです。

2人が参考にしています
2021-10-16
用途:
農機具に使用
対象商品:
07349571

農作業で使用する農機具に使用していますが大変調子よく使用しています。

2022-11-17
用途:
空調機
対象商品:
07349605

空調機で使用してみましたが、半年足らずで山が全てなくなり、キュッキュッと異音がするようになりました。
通常品と比べて寿命は半分以下ではないでしょうか?かなり短いように思いました。
省エネになると思って買ったらそういう感じだったので、かなりガッカリしました。

3人が参考にしています
2020-09-11
用途:
乾燥機のフワン用ベルト
対象商品:
07349781

季節で稲刈りがスタートし、業者に依頼した所修理が時期を過ぎてからとの事で、
自力で交換した所うまくいき、大満足です。

2021-04-03
用途:
使用中のベルトの劣化交換
対象商品:
07349772

使用感が力強いです。
非常に満足しています。
次回も購入予定。

1人が参考にしています
池田鉄工所 様2018-04-07
用途:
ロータリー除雪機用
対象商品:
07349596

ホンダの1390Zに使用していますが純正のゴールドベルトと比較しても
寿命は遜色ないほどです。
価格が半分以下なのがうれしいです。

2018-01-19
用途:
真空ポンプのベルト
対象商品:
07349562

メーカー指定なのでこちらを使ってます。谷の部分にひびは入りますが中々持ちます。1本だと送料がかかるのが困りどころです。

井澤農場 様2018-09-27
用途:
農機のメンテナンス作業
対象商品:
07349727

テンションプーリーによるベルト張りですが、3本掛けで使用,3時間で内側の山々がひび割れてしまいました。(3本全部です)逆曲げには適さないのでしょうか?

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカー確認しましたところ、本商品の逆曲げ使用は推奨できかねる次第です。
ご確認のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

2016-11-01
用途:
管理機用に使用
対象商品:
07349614

デットマンクラッチの屈曲に耐えるかとLB型から変更したが現在まで
は問題なく使用している。

2017-04-29
用途:
除雪機のオーガーベルト
対象商品:
07349657

値段的には満足しています。
赤ベルトよりも、丈夫な製品があるともっと良いと思います。

大崎再開発ビル株式会社 様2015-07-03
用途:
劣化して交換する際使用します。
対象商品:
07349711

1部のファンについては更新間隔が短い短期寿命のものがあります。構造的なものか調査お願いします。

2015-09-30
用途:
農機具の走行用
対象商品:
07349614

ゴムが6山無くなっていました。
農機具は不可能かなと思いました。

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。
不良品等が届いてしまった等ございましたら
お手数ですが弊社窓口までご連絡をお願い致します。
(商品レビューへのご投稿ですと、対応が遅くなる場合がございます。)
また農機具用につきましては、別途農機具用ベルトを販売しておりますので、そちらをご利用頂ければ幸いです。