両頭ギザビットのレビュー
- 用途:
- 薄鉄板から木板へのビス打ち
- 対象商品:
- 10006507
ギザのないビットより多少浮き上がりが少ないようです。ただしっかり力を入れてまっすぐ打ち込む必要はあることには変わりません。
- 用途:
- 充電インパクトドライバーに
- 対象商品:
- 10006507
仕事で毎日使ってますが、これが今までで一番気に入ってます。
これしか使ってません。
ただ、耐久性はいまいちです。この食いつきからすると仕方ないかな。
ピアスビスなんかは軽くたたかないとビットがビスから離れないくらい
食いつきます。
この値段なら消耗品として使い捨て出来ます。
- 用途:
- DIY
- 対象商品:
- 08006284
マキタのインパクトドライバーで使用しましたが、ビットの先端がしっかりとネジ山に食い込んでくれるのでなめにくかったです。
ただ、ネジとの相性が悪かったのか、ネジを打ち終わったあと少し引くようにしないとネジ山にビットの先端がくっついた感じになります。
まあ、すぐに取れますけどね。
きっとギザギザがネジを捕まえている証拠でしょうね。
そこそこ安いし使いやすいので現在は一番のお気に入りです。
- 用途:
- インパクトドライバーでのネジ締め
- 対象商品:
- 08006293
インパクトドライバー使用のビットはいつもこれを使用
締め付けすぎて破損することはあるが、これまで刃先が消耗して使えなくなることがないので必需品となっている
- 用途:
- 大工仕事等
インパクトを18V機に新調したら感覚が合わなくて使いにくいので食いつきの良いビットを求めて購入しました。
物が変わったのかそれとも木ビスは対象外なのかは分かりませんが、食いつきが悪くて浮きます…
今のところ折れてないので18V対応という点は違いないですが期待外れでした。
- 用途:
- ビス打ち
- 対象商品:
- 08006293
様々なビットを使ってきましたが、このビットが一番カムアウトしません。 ただ、カムアウト防止の掻き取りから破断します。 でもそれを差し引いても、このビットが一番使い良いです。
- 用途:
- キッチン ユニットバスの取付
- 対象商品:
- 10006507
商品の仕様が変わってから先端のマグネットの効きが異常に悪くなり、ビスがすぐに落ちます。
- 用途:
- 2バイ4材を使った造作物のインパクト使用時
- 対象商品:
- 08006284
AC100Vのインパクトドライバーを使用しています.バッテリー式に比べ回転数が早いためカムアウトしやすく,コレを愛用しています.
ギザビットでもカムアウトは完全に解消できないですが,他のビットでは全くダメなのでコレばかり使用しています.
他のビットに比べては優秀なので「満足」としたいところですが,カムアウトはまだ発生するので「やや満足」としました.
しかし良い製品です.
- 用途:
- インパクトでのねじ締め
- 対象商品:
- 08006293
良く食い込んでネジ頭が滑りにくいので化粧面でも安心して使える。
しかし、折れにくい造りにはなっていない為、結構折れ易いです。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 08006293
基本は、ハンドツール使用ですが、まれにインパクトも使います。
刃先がギザ刃なので、よく食い込んでくれるのでねじ山を潰し難いのが
有難い!
恐らく、国産ネジに対しての使用ならベッセルが一番ではないでしょうか。