防災面 かぶり型のレビュー

平均満足度 3.35 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
防災面 かぶり型 モノタロウ
かぶり型防災面。 作業に合わせて、2種類の色ガラスを使います。 直接かぶり装着するタイプです。 大レンズと小レンズを一緒に頭上へ跳ね上げられますが、小レンズのみを跳ね上げることも可能です。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社キムラエンタープライズ 様2023-12-20
用途:
溶接仮止め作業
対象商品:
08159611

大変見やすいです。埃等がついたとき柔らかい布でこすらないと細かい傷がついて見えずらくなります。

2020-07-19
用途:
スチール・ステンレス等の溶接跡の研磨時
対象商品:
08159611

アセチレンでの鋼材加熱等にも使用しますが、
コストパフォーマンスにも優れている商品でした。

伊藤建築設計室 様2019-03-02
用途:
アーク溶接等、溶接用断作業
対象商品:
08159611

使用上問題はないのですが、防塵マスクを装着し今製品を使用すると、思った以上に頭に違和感を感じました。このことだけ解決(ヘルメット装着型など)できれば、とても安価な良い製品と思います。

2013-10-19
用途:
溶接
対象商品:
08159611

頭のバンドの部分のプラスチックが少し硬いですが不満点はそれだけです。価格面を含めその他の部分は大満足です。

2019-02-21
用途:
金属研磨切断
対象商品:
08159611

問題無く使っています。最初ネジが緩く面が下がって鬱陶しかったが、ネジを締めて解決し、問題というほどではないですね。

1人が参考にしています
2022-05-08
用途:
溶接作業
対象商品:
08159611

後頭部にある固定用のダイヤル部分全体が脆過ぎる。
今年の一月に購入して同月内で既に破壊様態でした。
特に強く締め付けたりも落下もしていないので
本来の強度不足かなと思います。
SUZUKIDの面からの買い替えでしたが面としての耐久性は
比べるまでもありませんでした。
SUZUKIDの面を新たに購入したので次回購入はありません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
返品・交換などをご希望の場合、サイトのお問い合わせからご連絡お願いできますと幸いです。

あきんど太郎商店 様2011-06-22
用途:
溶接仮付け。
対象商品:
08159611

全体的には十分OKです。ちょうど頭に当たる部分もしょうもないゴムひもとかでは無いので金額的に特に周りにも薦めています。

2人が参考にしています
2021-06-27
用途:
溶接
対象商品:
08159611

他社製の同等品は、額のベルト部分にスポンジパットが付いてます。安定感がいまいちでした。

2011-06-19
用途:
薄物の電気溶接で使用。
対象商品:
08159611

両手が使えて便利。
頭にかぶるバンドが少し硬いため、隙間が出てぐらつく。

1人が参考にしています
2007-12-10
用途:
溶接
対象商品:
08159611

2種類の色ガラスが付いていたので、試し買いしてみました。今までつかっていたものより安くて、つくりもしっかりしています。次回も注文すると思います。

1人が参考にしています
2018-12-18
用途:
溶接
対象商品:
08159611

溶接時に使用するが、ガタが多くて面が予期せず落ちてくる。
面の濃さも表示よりも濃いようで使いにくいです。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。

有限会社住建鋼業 様2016-06-07
用途:
金物製作時
対象商品:
08159611

普通に便利です

カークリニックタムラ 様2018-02-11
用途:
溶接作業用
対象商品:
08159611

面を上げても直ぐに下がってくる。上げ下げが重い
袋からだしたら取り付け部がバラバラになっていた自分でできる範囲だったので、組付けて使用している

2016-11-29
用途:
ガス溶断

商品は使いや易く、御手ごろな価格ですが、他の方も投稿している通り、黒い面を繋ぎ留める片方の留金が勝手に外れていました。構造上、元に戻すこともできないので、そのまま使っています。 こんなに簡単に壊れるとは思いませんでした。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

2014-04-05
用途:
溶接
対象商品:
08159611

以前某量販店でいつも購入していたものと見た目が全く同じものだったので購入しました。
見た目は全く同じなのですが、壊れやすいように感じます。
もう少し使ってみますが。。。

2016-07-28
用途:
溶接作業
対象商品:
08159611

面を上げても直ぐに下りてくる・・濃い方のみでも、両方でもダメでした。
透過率も数値よりかなり暗く感じます。

2010-06-19
用途:
薄物の溶接等に使用
対象商品:
08159611

購入後数回使用して、その後しばら保管してあったのですが、今日溶接の為使用とすると濃い色ガラスの取り付け固定ネジが片方取れていました。
仕方ないので、とりあえずミニクリップで仮固定して使用しましが・・・。
こんなに簡単に取れては困ります。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。