普通型圧力計(立形・つばなし)のレビュー

平均満足度 4.28 (29件のレビュー)
商品レビューを投稿する
普通型圧力計(立形・つばなし) 山本計器
山本計器
2,898 / 税込 3,188
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。 【用途】空圧、油圧、その他の一般圧力測定用
29件中 21~29件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-05-16
用途:
設備の圧力
対象商品:
08160117

直ぐ壊れました。
この商品は二度と買いません。

1人が参考にしています
緑邦産業株式会社 様2016-01-18
用途:
圧力測定用
対象商品:
08159751

不良品でした。値が0.01MPaを指し手いた、分解したので返品出来ない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は申し訳ございませんでした。
おそらく運送段階の振動による衝撃の影響が考えられます。商品を点検させていただきますので、別途連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。

2013-06-06
用途:
圧力測定をする時
対象商品:
08159907

前回注文し到着した商品を中身も確認せず予備品として保管していたが、先日使用するため箱から出したところガラスが割れて粉々になっていた。
数か月経っていたので交換も対象期間過ぎているだろうし、廃棄する別の圧力計のガラスがサイズが同じだったので問題なく使用しています。
今後到着した商品は必ず中身の確認を行うようにいたしました。
商品の使用については、特に問題なく使用できます。

5人が参考にしています
2013-08-18
用途:
空調冷水配管に取り付け
対象商品:
08159943

商品到着後、開封したら1台はガラス窓が破損していました。代替品の発送と返品の対応を迅速にしていただき、ありがとうございました。

2人が参考にしています
有限会社エコライフクリエイト 様2013-03-20
用途:
排水処理設備の、ろ過装置、それに付いている圧力計の動作確認試験、 基準圧力計として差圧の点検に使用
対象商品:
08159681

満足しています。
動作確認試験では、その作業仕様書には「新品使用」とあり、圧力計の個体番号(ロット)
を記入する項目もあるため、毎回、価格がお値打ちなこの圧力計を使用しています。

協業組合カテックフジ 様2012-11-07
用途:
レーシングカートのタイヤエアー測定
対象商品:
08159751

最小目盛りが細かくエアー圧が調整できるのでベストセットができる
取り付けネジ部に加工が必要なのでできれば1/8ネジ用も作成していただければ売上が増えると思います(エアーゲージに加工して販売すれば)
年寄りには目盛りが見やすくて最高です

2012-02-25
用途:
安いタイヤゲージ用
対象商品:
08160092

安いタイヤゲージの圧力計はどこの店のものでもあてにならない(0.3MPa付近で0.1MPa誤差のあるものもあります)ので、そこそこの金額のものに交換してます。
そこそこあてになっているので、これで空気を入れて、
あとは、自転車 バイクなら、指で押した感覚、車なら、乗ってみた感じで微調整です。
うっかり1.4MPaの圧力をかけたことがあったのですが、正常に作動してます。

1人が参考にしています
2013-08-28
用途:
HHOガス圧測定
対象商品:
08159767

事務所で箱を開けたところ手が滑って床に落としてしまいました。
高さは70cmほどですが、完全に壊れました。
こんな壊れやすい商品は買いません。
精密機器で、昔のままの構造のため進歩がない。

1人が参考にしています
株式会社九州明治商会 様2011-08-03
用途:
機械の圧力計
対象商品:
08159961

圧力も間違いないのに、一回で針が振り切れて、二度と戻らなかった。

MonotaROからの回答

メーカーへ確認致しましたところ、使用圧力範囲以上の圧力がかかりますと
針が振り切れて戻らなくなるとのことでございます。
弁が急に開く等で、一度に強い圧力がかかる場合があるようでございます。
何卒ご了承くださいますようお願い致します。