プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡのレビュー
- 用途:
- エアバルブの水滴除去
軽くて使いやすい、噴出量の調整ができるのが良い。
あとは耐久性があるとなお良いですね。
- 用途:
- 機械作業時
- 対象商品:
- 08209442
金属製のエアーガンからの変更です。軽くて手にやさしくエアーの調整もできる。しいて欠点を言うなら長年使用してるとエアー漏れがしてくるということでしょうか。大した漏れではありませんが、私はこのような現象が出たら交換しています。これ一択ですね。
- 用途:
- 製品や衣類の除塵 機械の掃除に
- 対象商品:
- 08209442
とにかく軽い!強い!安全!です。会社のダスターはこれに統一しました。
以前用いていた金属製のダスターとは比べ物にならない軽さ。
風量は極めて強く、また上部ダイヤルで弱風にまで調整でき、さまざまな用途に対応できる。
落としても、怪我しにくく、破損もしない。金属のものは足に落とす危険性や、レバーのピン部分がよく破損していた。
とにかく、金属製のダスターを用いている方は一度お試しすることをお勧めします。
- 用途:
- 最大流量に少し不満
- 対象商品:
- 08209442
とにかく軽いのにびっくりしました。
しかし最大流量にした時、他の物より中の流路が少し狭いなと感じます。
なので大流量でホコリを吹き飛ばす用途ではなく、デリケートに絞って吹く用途で良いのではないかと思います。
- 用途:
- 機器のメンテナンスで使用
- 対象商品:
- 08209442
とにかく軽い。
エアーの量が調整でき、なにより先端の形状がオプションで変えられるので
使用する箇所に応じて変更できるのがよい。
今までの金属の物だと落とすとノズルが折れたりしていたが、これなら折れないので
結果的にコストダウンになっている。
取り寄せになってしまうサイレンサーなどのアダプターもモノタロウで販売してほしい。
- 用途:
- 砂塵のブロー
- 対象商品:
- 08209442
製品に傷が付かない様にと購入したが、その大パワーに嬉しい驚き。
耐久性は未知数だけど軽いので現場作業用にもう一つ購入を決めた。
- 用途:
- 製品の清掃から機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 08209442
このエアーダスターを引っ掛けて使う際に使いづらいと思うが、
他はいい調子。引き部分を削り、隙間を広げて使っています
- 用途:
- エアーダスターとして
- 対象商品:
- 08209442
軽いのに丈夫。しかも安い。トリガーも大きく使いやすい。流量調整できるのが良い。最大にすると、かなりなエアーがでますし、デリケートな部品のホコリを吹き飛ばすときは弱くできるので助かります。握り方で流量を調整できますが、いっぱい握っても一定量しか出ないようにできるので作業効率が上がります。
- 用途:
- 内装道具清掃、作業着の粉取り
- 対象商品:
- 08209442
思ったよりもパワフルで重宝しそう。難点をあげるとしたら接続部からのエアー漏れをする事がある点。ただ差し直せば解消出来るのでさほど気にはなりまへ。
- 用途:
- エアー用
- 対象商品:
- 08209442
思っていたのと少し違いました。
トラスコの樹脂ダスターTD-100と比べた感想としては、写真での見た感じはダークグレーでかっこいいのですが、実際には軽過ぎて逆に安っぽい。
また、使用面においては、レバーの引き代が少なくあまり握った感じがしない。レバーと握り部分との間が小さく指が入らないので、持ち方が制限される(銃のようにレバーに人指し指だけをかける握り方ができない)。また、この間に何かをひっかけてダスターをひっかけようとしても薄い板状のものでないとひっかけられない。
レバーの引き代が少ないのが結構残念だったのですが、これはおそらく流量調整ダイヤルで調整し、その設定量をレバーで常に全開にするという使い方を想定しているような感じです。
また、吹き出し口がおねじなので、手持ちの替え口が使えず汎用性が低い。
以上に挙げた点が問題にならない人で、軽さを求めるなら良い製品かもしれないが、個人的にはこの軽さが軽量化を実現するための特徴というよりも、コストを削減した廉価製品のような印象を受けた(それでいて実際の価格は金属を使った樹脂ダスターとほぼ同じ値段なのでコストパフォーマンスは悪い)
- 用途:
- 精密加工に使用
- 対象商品:
- 08209442
加工品の接触において金属製エアダスターはあまりに被害が大きいこの商品はプラスチックであり被害は小さく
おすすめです。この商品に将来お願いしたいことはトリガーにてエアボリュームをノズルにて広角調整をお願いしたい。特にトリガー部握り手は微妙なボリューム調整をお願いしたい。
貴重なご意見ありがとうございます。
- 用途:
- エアブロー作業
- 対象商品:
- 08209442
実際に持ってみて、軽さにびっくりしました。
エアホースと接続するワンタッチプラグ部分もプラスチック製、という点が少々不安でしたが、
心配していた空気漏れなどもなく、問題なく使えています。
難点があるとすれば、
ノズル部分のネジが、空圧機器で一般的なテーパーねじではなく、
M14であることくらいですが、
同社の樹脂製ロングノズル(TLN-140)はそのまま使えますし、
別売のアダプター(AD-1/4)で安価にG(PF)1/4メスネジに変換できる様ですから、
たいした問題ではないと感じました。
これで千円台ならお値打ちだと思います。
- 用途:
- パソコン内のゴミをコンプレッサーにつないでとばす
- 対象商品:
- 08209442
軽くて良いのですが、先端のアダプターが色々説明書に載っているのですが
それもカタログに一緒に載ってるといいです
ご意見ありがとうございます。
今後のカタログ掲載商品選定の参考にさせて頂きます。
- 用途:
- 板金、機械加工など工場作業
- 対象商品:
- 08209442
重量が軽いせいか落下や衝撃に強く
金属製のものに比べ破損が無く長く使える。
アセトンやシンナーなどの有機溶剤にも溶けず内部のバルブも
壊れることなく、ロングノズルと一緒に購入して8年以上するが壊れる気配が無く
TRUSCO製と違って継続購入の必要性が発生しない。
頻繁に落下したりするような場所では金属製とは比べ物にならない耐久性を持っているようです。