NEW無泡ローラー スモールのレビュー
泡の出ない特殊加工・不脱毛加工により、ピンホール・毛抜けのない均一で美しい塗面を実現。塗料の伸びが良く、優れた作業性。均一なローラーマークで美しい仕上がり。抜け毛・泡の発生がほとんどない。軽快な塗り心地で作業性がよい。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
2023-03-29
- 用途:
- 塗装作業
- 対象商品:
- 35563245
前作シリーズは「毛抜け」は気にならなかったが、今シリーズNEW無泡ローラー
6インチ、4インチ共に油性タイプ(1液シリコン)を転がすと
凄く毛抜けがします。水性塗料では粘りも少なく引っ張られる事も少ないでしょうけど
溶剤塗料の、特に2回塗り工程の時に抜けますね。
正直、前シリーズの方が良かったです。
2人が参考にしています
2022-12-13
- 用途:
- 床の塗装
- 対象商品:
- 35563211
これまで使ってきた安物のローラーは長い間使用しているとローラーのカケラが塗料と混じることがありました。
このローラーはそんなこともなく非常に使いやすかったです。
石丸塗装 様2019-04-14
- 用途:
- 船底塗装
こちらの無泡ローラーで船底塗料を塗装致しております。大変満足出来る仕上がりです。
船底塗装だけじゃ無く、建築塗装にも使用しております。
有限会社 満塗装 様2019-01-21
- 用途:
- 強溶剤の塗装作業時
- 対象商品:
- 35563236
比較的、毛の抜けは少ないが、もう少し膜厚が付けられるようにあと1mmか2mm毛が長ければと思う時がある。
2018-05-31
- 用途:
- 鉄鋼材料への塗装時
- 対象商品:
- 35563236
塗料の飛散も少なく、含みもよい為、作業性は高いと思います。
価格はそれなりですが、スポンジタイプのものよりも使い勝手はよく、耐久性も高いと感じております。
1人が参考にしています
實川鈑金 様2017-10-30
- 用途:
- トラック荷台などの鉄板のさび止めを兼ねた塗装に使用
- 対象商品:
- 35563245
何種類かのローラーを試しましたが、このローラーだと、他の物より気泡が出来にくく、わりときれいに仕上がって、作業しやすいです。使用している塗料の性質上、使い捨てなので、もう少し価格が安いと助かります。
有限会社八幡塗装工業所 様2017-10-13
- 用途:
- 塗装作業
- 対象商品:
- 35563236
弊社でこのローラーはメインに使用しています。
ときどき毛がひどく抜けて使い物にならない物が混ざっています。
ホームセンターで単品を購入すると問題がないので
10本入りは本当にお得か疑問が残ります。
改善を望みます。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
誠に申し訳ございません。
品質改善につとめてまいります。