スクリュージャッキのレビュー

平均満足度 4.14 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スクリュージャッキ ナベヤ
ナベヤ
2,898 / 税込 3,188
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ウッドワーク 様2021-06-27
用途:
鉄扉ヒンジの持ち上げ
対象商品:
08248755

使用時に使う専用工具はありますか? 今回は大口のプライヤーを使用しましたが、パイプレンチも使えるようですが、本体に開いている穴を使える工具は有るのでしょうか?
耐荷重は十分でした。 値段も手頃でした。

4人が参考にしています
2021-01-27
用途:
配管施工作業時等に使用
対象商品:
08248737

配管施工や組立作業時にレベル調整用として使用しています。
使用し易く、安価ですので満足しています。
レベル調整高さがもう少し長ければ更に使いやすくなると思います。

2019-08-03
用途:
ブレーキキャリパーのオーバーホール
対象商品:
08248737

ブレーキキャリパー(対向ピストン)のゴム製スクレーパーの圧入に使いました。
硬いのはなかなか均等に入りませんので適当なスペーサー噛ましてジャッキ広げて圧入しました。
引っかけて回すための穴は90°ではなく45°間隔の方が使いやすいですね。

1人が参考にしています
2018-03-07
用途:
プレス作業時の金型押さえ
対象商品:
08248764

しっかり固定できていいが、低いもので太いものもあればなおいい

1人が参考にしています
2014-01-08
用途:
支え補助
対象商品:
08248746

プライベーターが趣味の卓上フライス盤で使うには径が太すぎです。太くなくても、高さのあるものがあるといいです。丈夫なのは分かりますが。

MonotaROからの回答

ご意見頂きありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。
また、今後の商品展開の参考にさせて頂きます。

2013-12-21
用途:
卓上フライス盤での下支え
対象商品:
08248746

あたりまえですが、趣味の工作では半永久的に耐久性は問題ないでしょう。できれば、もっと胴体が細い方がありがたいです。これを手本にして自作すればいいだけですけど。

2019-12-09
用途:
重量扉の穴位置合わせに使用。
対象商品:
08248746

微調整ができて良いのですが、ローレットの切ってある方の穴が、貫通穴でないため、力を加えて回転させることができなかった。その為、穴を貫通させるよう追加工した。最初から貫通穴の方が良かった。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。