ネジ山修正器のレビュー
- 用途:
- ボルトねじ山修正
普段はダイスで修正しているが、ねじ山を痩せさせたくない場合や、手持ちのサイズ・ピッチがない場合に使っています。
切削で山を立てるというより、谷部分の汚れや詰まりを掃除するような感じ。
- 用途:
- ボルトのネジ山修正
- 対象商品:
- 08250925
ボルト径によらずネジ山が修正できるのは便利だと思います。
M8-30のステンレスボルトに使用してみました。ノブを回して刃を当てるのにどの程度締め付けるのが適当かわからず、戸惑いながらやりました。実際に刃を当ててボルトを回したとき、少々固めにすると良さそうです。
ボルトの根本付近は刃が当たらないので、その部分は修正できないところが残念です。
似たような商品も多いですが、根元までネジ修正するなら、各サイズごとのダイス型修正器を利用したほうが確実と感じました。
- 用途:
- 機械のメンテ
- 対象商品:
- 08250925
ネジの先がつぶれてしまったので修正のために購入。
何度か通してみたが、端の部分はなかなかうまくいかず。コツがあるようだ。また、刃の角度が55°で鋭い分今回のネジにはフィットできていないようだ。
結局ねじ山修正ヤスリも併用して事なきを得た。
- 用途:
- 自転車のメンテナンス
- 対象商品:
- 08250925
潰れた自転車ペダルのネジ起こしに使いました。ネジ起こしは初めて使ったので他製品と比べる事はできませんが、ペダルは修復して使えるようになって良かったです。
- 用途:
- 農機具の修理
- 対象商品:
- 08250925
1度の使用で刃を持ち上げるピンが壊れた。締めすぎた程では無かったと思う。せめて交換部品が有れば直して使えるが。
ご要望に沿えず誠に申し訳ございません。
今後の品質改善に努めさせていただきます。
- 用途:
- F型クランプのネジ山
- 対象商品:
- 08250925
完璧に修正されスルスル締められるようにわけではなく、少し突っかかりは残りますが、使えなかったF型クランプが、とりあえず使えるまでには復活しました。とりあえず買って損はなかったです。
- 用途:
- バリ取り後の調整
- 対象商品:
- 08250925
LED照明などで全ネジを調整する現場が増えてきております。
切った全ネジの頭が潰れてしまったり、斜めに入ったネジ山の修正で必要。
径ごとに違うものをそろえるより1個である程度の幅を修正できるのはありがたいです。
- 用途:
- タイロッドエンドなどの自動車部品の補修
- 対象商品:
- 08250925
ボールジョイント等の取り外し時にねじ山を傷つけてしまって、取付時にナットを締める際に共回りして困ったとき、これを使ってリカバリーでき大変重宝しました。ダイスに比べて軽度の修正にしか向かない感じですが、ネジのサイズやピッチ、逆ネジでもフレキシブルに対応できるので、工具箱に入れておくと安心です。
- 用途:
- ダイスが無い時
- 対象商品:
- 08250925
合うサイズがないような細かいピッチの大径のネジの修正に使いました。バイスのようにサクッと修正は出来ないけど根気よく頑張って無事完成。満足です。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 08250925
使用頻度は少ないので割高に思いますが、持ってて良かったと思うことあり。
サイズを気にせず使えるのでとても便利です。
- 用途:
- ボルト補修
1~2度目でピンが抜けてしまい再生不可能となってしまいました
大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
- 用途:
- クランプボルト修正
- 対象商品:
- 08250925
前にノガの小さいのを持っていて、サイズの大きい物が欲しくて今回買ったのですが、あまりよく無い感じします。本物を買った方がいいようですね。
- 用途:
- ボルト修正に使用
- 対象商品:
- 08250925
数回しか使ってない使用頻度は少ないのに直ぐに使用不能 刃が折れた
買うべきじゃなかった
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。