六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)のレビュー
- 用途:
- 機械メンテナンス
このボルト探していました。 迅速な対応ありがとうございます。
- 用途:
- 設備
とてもいい品でしたので、また機会がありましたらお願いしたいとおもいます。
- 用途:
- 木材板のかさねどめ
- 対象商品:
- 08314424
長さが20しかないので大変不便です
ほんとにほしかったのは40mmで、またべつにしんちゅうねじで40mmがあれば注文したいです!ご返事まちしています
貴重なご意見ありがとうございます。
真鍮ねじでM4×40を確認しましたところ、弊社で取扱いがございませんでした。
ご要望にお答えできず、誠に申し訳ございません。
尚、ステンレス、SCM435/黒色酸化皮膜、SCM435/ユニクロームでしたら、取扱いがございますので下記にてご案内させて頂きます。
■六角穴付皿ボルト (ステンレス)
https://www.monotaro.com/p/4282/2683/
■六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
https://www.monotaro.com/p/0552/5895/
■六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
https://www.monotaro.com/p/0552/7733/
何卒宜しくお願い致します。
- 用途:
- パッキン押さえ取付
- 対象商品:
- 08314372
特に問題なし、普通に使える。
ただ私自身 皿の六角穴付は大量に使う物でも無いので半分ぐらいの量のパックが欲しい所です。
(多分1パックで死ぬまで使える量だと思います。)
今後、少量での取り扱いを検討してまいります。
ご意見ありがとうございました。
- 用途:
- カメラ三脚機材の固定用
- 対象商品:
- 08314756
寸法D(Φmm) 24.0 と明記してあるのに購入した現物はミツトヨのノギスで最大25.18mmでした。5%を超えるバラツキがあります。24.0mmは24.0mm以上24.1mm未満と解釈した私はバカですか?おかげ様で設計やり直しと追加工と切削工具追加購入が必要になりました。モノタロウ様に手足を動かして頂いて実際にTRUSCO中山に問い合わせて明確な見解と回答を頂戴したく願います。
ご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、こちらの製品には公差があり、最大26.880、最少は23.120になっているとのことで、不良品ではないとのことです。
一般的にねじ製品はこの商品に限らず、製造状況により多少の公差が出てきますので、
今後は公差や交差等級について記載するように検討させて頂くとのことでございました。
何卒宜しくお願い致します。