スパイラルチューブのレビュー

平均満足度 4.48 (25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スパイラルチューブ TRUSCO
TRUSCO
599 / 税込 659
チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。 【用途】コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。
25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社中島製作所 様2025-02-20
用途:
配線工事

配線を束ねるのに利用しました、助かりました。ちょうど必要な太さの内径でピッタリです

1人が参考にしています
2025-04-14
用途:
USB機器の配線保護に
対象商品:
08401881

オートバイの後付けハンドルヒーターの配線保護用に使用です ソケットまで狭い場所を通して かつ、振動もあるのでコルゲートチューブと併用しています

2024-08-15
用途:
配線の保護
対象商品:
08401881

細い配線のまとめや保護に使用している。細いのがなかなか見つからなかったがようやく見つけた。柔軟性もありとても良い。また早い配送で助かる。

1人が参考にしています
2021-07-01
用途:
建設機械の修理時
対象商品:
08401872

1ロットが10 Mであるので使い勝手が良く、車載しておくのに便利。
内径25mm 外径29mmくらいのサイズがあるとさらに使用用途が広がり、良いと思います。

モーターサイクルショップ・イシイ 様2021-07-05
用途:
バイクのETCの配線の保護
対象商品:
08401897

細めのスパイラルチューブがなかなかないのでたすかりました

2020-07-26
用途:
積載車の修理部品
対象商品:
08401863

古い積載車を所有しているのですが、ケーブルの保護管がだめになったのでメーカーに依頼しましたが すでに欠品でした 代用品を探したとき思いついて使用しましたが 機能は十分です ちなみにユニック社の積載キャリアで平成元年式の修理部品として使用しました

2020-01-18
用途:
複数の配線をまとめる時
対象商品:
08401897

見た目もスッキリして重宝してます。定期的に購入を予定してます。

2018-10-29
用途:
ガソリンエンジンのプラグコード結束、外径19mmを購入
対象商品:
08401942

商品:商品情報に材質・軟質ポリエチレンとあり、スパイラルの形状は少し硬めの弾力がある。肉厚は1.2mmで少し硬い。
使用した感じ:耐熱温度が分らなかったが、プラグコードを結束してみた。適当な長さで切断するのに事務用ハサミでは硬く、板金ばさみで切ったら難なく切り出せた。
切り口をボソボソにしないですっきりした断面がほしいなら、板金ばさみか工作用カッターナイフがよいかもしれない。
弾力があるので外径がそれなり(6.0㎜)のコードを束ねるには重宝するが、3.0㎜以下のコードを数十本も結束するのはガイド(冶具)があると便利かもしれない。
使用した感想:エンジン熱がこもり振動もそこそこ激しい部分で10日ほど使っているが、まだエンジン熱で溶けていないし、他の部品と触れている部分も振動で削れてもいない。結構、耐久力はあるようです。

3人が参考にしています
2018-06-06
用途:
ケーブルの保護に最適です。
対象商品:
08401897

素材の柔軟さ、強度もあり、ケーブルの保護に扱いやすく最適です。。

1人が参考にしています
2018-11-21
用途:
配線の保護に。
対象商品:
08401881

バイクのウインカー用の配線(細い単線)の保護に使用。配線の途中から割り込みたかったので収縮チューブは使えず、またウインカー内部にも送り込みたかったのでハーネステープでは無理だったので。ここまで細いスパイラルチューブはなかなか無い。

カメイ通信 様2016-11-09
用途:
仕事で配線保護に使用
対象商品:
08401881

他社の物の商品の評価や価格、など十分に考慮して御社の商品を購入しています。安心して購入できます。

横河ソリューションサービス株式会社 様2016-07-15
用途:
トレーニングで使用する実習キットの配線まとめ
対象商品:
08401881

適当な長さにカットして使用することが出来、ばらばらな配線がまとまるので大変便利です。他のサイズも必要に応じて購入したいと考えます。

2024-08-24
用途:
自転車 Di2配線用に

黒色のイメージ写真に勝手に騙されて、届いた品が白色だったのでショック。使えない。
よく読まなかったのがわるいですが、イメージ写真も白色にしといて欲しかったです。

2016-03-11
用途:
油圧ホースへの巻きつけ
対象商品:
08401872

初めて購入しました。使った感じは特に問題さそうで、今のところ不具合なく使用できています。長すぎず安く購入できるので助かります!次回も購入したいと思います。

2023-07-17
用途:
高圧洗浄機ホースの保護
対象商品:
08401854

高圧洗車機で大型トラックを洗車していると移動距離が多く、ホースが地面で擦れてすぐに穴が開いていたが、スパイラルチューブを巻いておくとホースが保護され長持ちする。

1人が参考にしています
2015-08-15
用途:
LPガスのベーパーホースの保護に。
対象商品:
08401863

ガスホースの場合ですが。
径サイズはピッタリでした。長さは、巻くと8割になります。
5メートル分を廻しながら巻く作業は大変ですが、2メートルづつとかに切って巻くと楽です。ちなみに25Aの液ホースには内径25ミリの物がぴったりで、長さは同じく8割になります。

2016-05-20
用途:
パソコンの配線処理
対象商品:
08401933

非常に纏まりやすく、使い勝手が良かった。

2014-07-18
用途:
電子機器の配線まとめに
対象商品:
08401897

丁度よい柔軟性があり、コードを傷から守ってくれます。
程よい艶があり安っぽさがないのが良いです。

2014-07-05
用途:
事務所内のパソコン設置時にケーブルをとりまとめるのに使用
対象商品:
08401924

10メートルを購入しましたが、次回は、箱入りの100メートルを購入したいと考えています。
汎用品なので使用には、問題ない。

アズマプレコート株式会社 様2017-12-15
用途:
配線コードの結束保護
対象商品:
08401976

結束可能径が25mmとあったが、実際25mmの線を巻くのにはスパイラルチューブの巻が強すぎる感があった。