深型5段レターケースのレビュー
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
【用途】A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
2025-11-10
- 用途:
- 縫製業 裁断作業
個人別工具の集中管理の棚としてしようしております。
透明で中身が見えて使いやすいです。
2022-03-26
- 用途:
- 各種資料、文房具等の整理整頓
- 対象商品:
- 08428542
パソコンデスクの高さに合わせレターケースを2段増設して使用してます。
パソコン周りがスッキリ勝たず来ました。
1人が参考にしています
2016-11-15
- 用途:
- 壊れやすい部品の収納
- 対象商品:
- 08428542
2、3段にて使用したくバラしたのですが、はめ込み部分が割れてしまった。
壊れやすい様です。
最初に届いた時に数ヶ所の破損があったので交換してもらいましたが、再配達品も壊れていました。
材質に問題があるようです。
6人が参考にしています