回転ドリルスタンドのレビュー

平均満足度 3.95 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
回転ドリルスタンド TRUSCO
TRUSCO
1,698 / 税込 1,868
ストレートドリル(1mm~13mm)の区分整理に最適。1.0mm~10.0mmまで0.1mm間隔、10mm~13mmまで0.5mm間隔、またリーマ通し用として10.9mm、11.9mm、12.9mmの3サイズを付加、計100本のドリルがコンパクトに整理可能。工具の整理整頓・作業能率の向上に役たちます。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-12
用途:
ドリル管理
対象商品:
08279056

購入して7年程ようやく九割方埋まって存在価値がでてきました。
0.1飛びを埋める前提がないと逆に使いづらい所あります、同じ径を複数管理するのには向きませんからノスドリルも相性悪いです。
また1mm台がずらっと埋まると保護カバーの必要性を感じます。不安な方は最初からカバーつきS-13Cを選んだ方が○。
2mm辺りから下の精度は若干怪しい事もあり数字の見えにくさは要改善と感じていましたが、
今回タイヨートマーさんの丸い小さなスタンプ台とシルバー色が手元にあったので試しにスタンプ台を手に持ってポンポンと少しづつ叩いてみた所、きれいに文字だけ浮き上がり大変見易く立派な姿になりました。
インクなので溶剤には弱いですがオイルはごしごし擦らなければしばらくは耐えてくれそうな様子です。

2025-04-04
用途:
金属加工
対象商品:
08279056

ドリルサイズを、毎回ノギスで計測する手間が減って時短できました!

2023-01-04
用途:
ドリルの整理
対象商品:
08279065

バラバラになっていたドリルが整理出来ました。
文字は見にくいので修正ペン(白)で塗りました。

1人が参考にしています
2022-08-24
用途:
ドリルビット入れ
対象商品:
08279056

便利でした。穴のサイズあってます。数字はちょっと読みにくいので、明るいところに使ってください。

2020-02-27
用途:
鉄鋼の穴あけ等スチールの物置の組み立て
対象商品:
08279056

キリのサイズが細かく大変便利に使ってます。まだ50本ですが、見つけやすく便利です。キリを無くすことがなくなり、とても良いです
回転するので便利です。

1人が参考にしています
2019-02-03
用途:
ドリルの整頓
対象商品:
08279065

回転するので、必要なサイズのドリルを探す時間が短縮できます。

2019-04-14
用途:
加工作業用に!
対象商品:
08279056

お値段的に、これ以上の差込穴精度は無理かもしれませんがもう少し精度アップを希望します。回転が少し渋いです。

2018-01-16
用途:
金属
対象商品:
08279065

もう少し外寸が小さいほうが良かったです。
結構場所をとります。

1人が参考にしています
2019-07-25
用途:
ドリルの陳列
対象商品:
08279056

0.1飛びと書いてあったので購入したが全て0.1飛びでは無いので使い物にならなかった

1人が参考にしています
2015-05-10
用途:
旋盤の横に置いて
対象商品:
08279065

カバーを落として破損したので2個目を買いました
とても便利で気に入ってます
文字が見にくいので白ペンキを塗って使っています

2人が参考にしています
2015-01-20
用途:
ドリルの管理
対象商品:
08279065

必要な径のドリルが一目で見つけられるのでたいへん便利です。
同じ径のドリルを何度も買ってしまうという失敗もなくなりそうです。

キリンエンジニアリング株式会社 様2023-10-29
用途:
刃の保管
対象商品:
08279056

13㎜等太い刃ではチャック固定部分が細い物もあり、この商品では刃径と同径でできているため保管できない(傾く)。本商品が悪いわけではないが情報として報告。

1人が参考にしています
2018-09-03
用途:
整理作業時
対象商品:
08279056

もうすこしよみやすいもじでなければつかいにくくて購入したのをこうかいしています。

2013-08-04
用途:
ハンドリーマー整理
対象商品:
08279065

以前使っていた物と同じ物で、作りもしっかりしした物で満足しています

2013-05-03
用途:
ドリルの保管・管理に!
対象商品:
08279065

回転して探し易く、カバーがあるので使用頻度の低いドリルにも安心!

1人が参考にしています
2013-10-09
用途:
ドリルの管理
対象商品:
08279056

乱雑に置かれていたドリルが綺麗に整理出来ました。何より無駄に新しいドリルを出さずにすんでます。値段的にも安価なので、ドリルの管理に困っているなら買いですよ。

2013-02-19
用途:
ドリルの収納として
対象商品:
08279065

回転も良いですし、ドリルの収まりも良いと思います。欲を言えば、サイズが読み難くく探すのにちょっと時間がかかるので、サイズ表記が読みやすく色がついていたりすると良いかなぁと思いました。

2017-03-01
用途:
キリ入れ
対象商品:
08279056

以前買った時は、モノタロウブランドの方が安くて、そちらの方にしましたが、穴径が全部大きくて、使う前にノギスで測らないといけませんでしたが、スタンドが壊れたのをきっかけに少し高いこちらの商品にしました。モノタローブランドの物より穴径が正確でしたので、お勧めです。

1人が参考にしています
2014-03-10
用途:
ドリル保管
対象商品:
08279056

便利ですが、文字が見にくいのが残念です。

2009-12-04
用途:
ドリル刃の収納
対象商品:
08279056

回転軸がぶれていずきれいにまわります。