ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)のレビュー

平均満足度 4.20 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用) TRUSCO
TRUSCO
13,980 / 税込 15,378
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。 【用途】一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-03-06
用途:
鉄板切断
対象商品:
08352854

軟鋼・ステンレス・アルミを切断したましたが値段にくらべていいきれあじでした。

2021-05-24
用途:
機械メンテナンス時
対象商品:
08352854

鋼材・ステンレスなど難削材の切断する際、使用しています。使い勝手も良く値段も求め安いので、毎回この商品をリピート買いしています。

1人が参考にしています
2020-05-08
用途:
鋼材 SUS管の切断
対象商品:
08352714

1635/10/14山を購入 14/18山が欲しかったが無かった。
切れ味、切断精度もなかなか良い
刃物の寿命は、乾式切断の割には良い方だと思う

1人が参考にしています
株式会社NAKADEN 様2018-03-14
用途:
鋼材の切断
対象商品:
08352872

スムーズな切れ味で刃持ちもいい商品です
また、購入したいです

テクノイトウ 様2017-03-30
用途:
SUSのパイプ及びSUSの板材の切断に使用。
対象商品:
08352784

切断後のバリも少なく重宝しています。切断面もきめ細かく,使いやすい。

有限会社木志オート 様2021-07-10
用途:
鉄鋼材のカット
対象商品:
08352723

これまでは他社の歯を使用していました、新品の歯を付けカットを始めると継ぎ目部分が鋼材に来ると多少の振動や揺れが出て場合によっては直ぐに刃こぼれを起こしました、
今回のこの商品は振動や揺れが無いので刃こぼれもおこし難いと思います、

2015-02-11
用途:
アルミ/鉄板の切断
対象商品:
08352714

中華製のバンドソーに付属していた刃から交換。
比較対象が悪いことを差し引いても素晴らしく
よく切れます。
ステンレスを切る場合は途中で刃が止まることが
ありますが、バンドソー(コンター)側の荷重側
の問題なので刃が悪いわけではありません。
製造元はバーコですが、バーコ自体で発売している
刃よりも割安です。

3人が参考にしています
いまむら鉄工所 様2014-12-16
用途:
鉄及びステンレス(角パイプ・L型鋼など)の切断
対象商品:
08352757

ステンレスにも対応出来るのでありがたいです。
良く切れますし、寿命も長いのでお得感があります。
今後も継続して購入して行きたいと思っています。

2018-09-10
用途:
鉄骨の切断
対象商品:
08352775

切れ味良いけど1週間くらい使うと突然切れる。あたりはずれあるのかと2本目、3本目使いましたがやはりある程度使うと突然切れます。しかもそんな負荷はかかってないのに。安くないのでもう少しもってほしかった運が悪かったのかな

2016-03-02
用途:
ロータリーバンドソー丸棒切断
対象商品:
08352906

無垢の丸棒を切ることが多いのでこの製品をチョイスしてみました、まだ使い始めですが切れ味はいいです。

株式会社榮興運輸 様2016-08-03
用途:
ステンレス、スチール。切断作業

繋ぎ目から破損する。繋ぎ目の研磨処理が削り過ぎていて、悪いように思える。切断していて音が(カタカタ)出てきたら寿命です。寿命が短い。歯は切れ味良いのですが残念です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。

2016-01-14
用途:
ロータリーバンドソー替刃
対象商品:
08352723

アサダバンドソー170に使ってます、無垢鋼材を切るために購入しましたが、バーコの18/14山で切るよりも時間はかかるが安定していて歯こぼれも少ないきがする。

1人が参考にしています
2008-04-08
用途:
金属棒・金属管等の切断。
対象商品:
08352723

切れ味は至って良く,刃が流れる事もなく切断面が真っ直ぐで綺麗。

1人が参考にしています
永福興産 様2015-08-10
用途:
鋼材の切断
対象商品:
08352845

結構 安定して 切れる リピートです

2014-11-20
用途:
鉄鋼材の切断(アングル、小型パイプ40Aくらいまで)
対象商品:
08352881

アングルを2から3本(回)くらいで、切れ味が悪くなる。職人さんから駄目出しが出ています。そんなに悪くないと思ったんですがね。とりあえず残りを使い切ったら別の商品を探します。

1人が参考にしています
2014-07-12
用途:
H型鋼切断に使用

新品の替刃に変えて2時間位で溶接面から切断してしまいます。溶接面からの切断が5枚中5枚なんか変でないですか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

長時間の連続使用により刃が高熱になった場合、溶接箇所から切れてします場合がございます。冷却しながらのご使用をお勧めします。

株式会社ヒライオートサービス 様2013-02-03
用途:
レーシングカー製作
対象商品:
08352872

アルミ、スチールはともあれ、ステンレス、チタンなどの切断に使用しています。カーボンパネルなどにも使用いたします。
やはりバイメタルコバルト入りでないと、すぐに切れなくなってしまいますので、工場在庫を切らさず要に特価日を利用して購入しています。

2人が参考にしています
株式会社勝電 様2013-10-14
用途:
SUS鋼材のカット
対象商品:
08352854

思った以上によく切れます。

2012-01-27
用途:
ステンレス角パイプ、FB切断
対象商品:
08352766

純正品より正確に(曲がり少なく)切れる。
純正品より、長寿命。
切断音も静か(刃の切れが良いからだと思う)
10年位前から使用している。

株式会社国分機工 様2009-10-11
用途:
ステンレス、角パイプ切断
対象商品:
08352766

新ダイワ純正品と大差なし、コスト的には満足