ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)のレビュー

平均満足度 4.57 (47件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53) TRUSCO
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
47件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-17
用途:
トラクターのユニバーサルジョイントの取り付け

修理屋さんからシャフトが削れてベアリングが外せないのでヒッチごと新品の購入を勧められました。不良な箇所を見ている内にシャフトにスナップリングがついてないのでベアリングだけ残ることに気がつきました。
プーラーでベアリングを外した後しっかりスナップリングを取り付けて一緒に購入したベアリング6210を通し修理完了しました。

2025-01-24
用途:
除雪機の補修
対象商品:
08320602

pto軸固定にちょうどいいサイズでした 近所のホームセンターに無くて困っていました

1人が参考にしています
西田商店 様2025-03-27
用途:
モルタルミキサーの主軸のギャー固定とベアリング固定に使用
対象商品:
08320313

溝に綺麗に収まりギャーやベアリング固定に良い働きをしてくれます

2025-03-25
用途:
機械のメンテナンス作業
対象商品:
08320611

大変使い易い上、軸から外れないので、紛失すること無く、非常に有難い商品です。

2025-08-04
用途:
機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

2023-09-03
用途:
なくしてしまったスナップリングの交換用
対象商品:
08320496

保守作業中に飛ばしてしまったスナップリングの交換用に注文しました。
商品の画面にスナップリングの寸法が細かく書いてあったので選ぶのに役に立ちました。

1人が参考にしています
2023-07-12
用途:
弊社の組み込み部品として
対象商品:
08320383

以前から使用している弊社の組み込み部品です
メーカー品でも有りますし全然問題なく使用できます
得意先から、この部品箇所のクレームも無く 安心して 組み込めます

1人が参考にしています
2023-05-24
用途:
弊社の製造部品として
対象商品:
08320383

メーカー品として 以前から 購入している部品です
使用具合は ただ 組み立てているだけなので 解りませんが
得意先からの コレと言った クレームも有りませんから
問題は 無いと 思います

2023-07-15
用途:
重機の修繕部品
対象商品:
08320365

重機のトラックローラーのリビルトに使用。
問題なく使用できました。

2024-01-28
用途:
車両メンテナンス
対象商品:
08320471

純正部品の代替えとして購入しました。問題無く使用していますがどうしても余ってしまいますね。

2024-01-29
用途:
小型部品の組み立て
対象商品:
08320627

普通に使えますが届いた品は写真(Ω型)とは異なりました。

2023-02-17
用途:
バイク整備作業
対象商品:
08320471

一度取り外したスナップリングは変形等起こすので再使用せず新品が望ましいです。純正品を取り寄せるのも良いですが、規格品なので本品の使用で全く問題はないと考えられます。

2023-03-04
用途:
輪止め
対象商品:
08320392

輪止めため購入しましたが、しっかり出来ており使いやすく便利です。

2021-05-01
用途:
シフトペダルの固定
対象商品:
08320471

シフトペダルをグリスアップの為 付け外し繰り返すとCリングの反発力がだんだん無くなってきて走行中にシフトペダルが脱落という経験から予備部品として買いました
1個使用してみて物としてはいいと思いました

1人が参考にしています
株式会社藤田組 様2021-09-22
用途:
剪定機の修理
対象商品:
08320602

このサイズは近くのホームセンターには無い為、注文させて頂きました。問題無く使用できました。

2021-08-29
用途:
部品位置決め部品位置決め
対象商品:
08320471

品質的には全く問題なし。特にステンレスである必要はなかったのでこの製品を選択した。

2021-07-11
用途:
ベアリング軸固定
対象商品:
08320444

ベアリング軸の固定に使用してみたが 問題なく設置出来ました

光専寺 様2020-09-09
用途:
レーシングカートのエンジン用に
対象商品:
08320496

カートショップで購入すると高額になるため、モノタロウさんで購入させてもらっています。商品の詳細を事細かく表示してくれているので安心して購入できます。

2020-05-25
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
08320593

製品は問題なしですが大量に余った! 少量のパッケージが有ればありがたい

2020-04-15
用途:
ベアリング抜け防止
対象商品:
08320636

サイズのバリエーションも有り、丁度良いサイズがえらべました。