ステンレスワイヤーロープのレビュー

平均満足度 4.49 (59件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ステンレスワイヤーロープ TRUSCO
TRUSCO
789 / 税込 868
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
59件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社 海邦ライン 様2026-04-08
用途:
テントシート張替え

普通に使える。ステンレスなので錆びないのが良いと思い購入しました。
前回のは4年間使用しましたけど、錆びていない。

2025-03-22
用途:
上下フレーム連動ワイヤに

いつもこのシリーズを購入。3mmまでは解き方によりキンクの恐れがあったが今回4mmでは全く問題なくスムーズに使用できた。メーター数が選べてパッケージしてあるので重宝している。

TomSolar 様2025-03-14
用途:
細いステンレス管の連結用

ステンレスの番線より、良く滑るし、あまり変な癖が付かず使いやすい。

2022-08-08
用途:
巻き上げカーテンワイヤー
対象商品:
08344996

すぐに届きました。今まで普通のワイヤーを使っていて錆びで千切れてしまっていました。ステンレスなので錆びないし強度も問題なさそうです。

1人が参考にしています
2022-08-04
用途:
屋外にある煉瓦の固定など
対象商品:
08344691

ステンレスなので錆びないのでとても良い。しょっちゅう使うものではないので、保管する時小さくなるので扱いやすい。

1人が参考にしています
2022-07-26
用途:
スネークキャッチャー
対象商品:
08344691

スネークキャッチャーが短いので長くするため同じ太さのワイヤーロープが必要になった、上手く出来たので良かった。
ただスリーブが少ないので余ったワイヤーロープ用に購入した。

1人が参考にしています
TTF laboratory 様2021-11-19
用途:
Sun Cellの固定用として使用。
対象商品:
08344707

強度的にも耐水性耐腐食性でも満足しています。購入して良かったです。

2021-03-07
用途:
現場の作業性改善用として
対象商品:
08344752

近くのホームセンターにはΦ1.5とΦ3.0は有ったのですが、Φ2.0がなかったのでこちらで購入しました。使用した感じは全く問題無しで満足です。ワイヤーを切った際の端部がバラケ易いですが、その場合はステンレス用のハンダをするとバラケなくなるのでおすすめですよ。その際にはフラックスの塗布も忘れずに。。

2021-01-16
用途:
鶏舎の設備に使用
対象商品:
08344971

鶏舎の器具の昇降に購入しました。取り付けもバッチリでした

signworks 様2021-02-24
用途:
天井からのパイプ吊り下げ時に使用
対象商品:
08344707

梱包もコンパクトで使用等に関しても問題なしでした。

2020-10-01
用途:
配線と通しに使用
対象商品:
08344761

アメゴム管の中に、ケーブルを通すのに使用しており使いやすい

2020-05-06
用途:
ハウス屋根の補強修理
対象商品:
08344691

丁度手頃で使い勝手が良くワイヤーの張り替えに丁度良くはかどりました。

1人が参考にしています
2019-07-07
用途:
野外のケーブルの吊り下げ用に使用。
対象商品:
08345032

ステンレスで錆びにくく、設置作業もスムースに出来ました、両サイドの処理はステンレスクランプを使用して固定しました。

1人が参考にしています
k2office okada 様2019-09-12
用途:
飾り棚の転びどめに使用。
対象商品:
08344743

思ったより柔らかく金属の質感が無い
小さな棚(60cm)だったのでこれで良かった。
長い距離ならもう一つ上の太さが良い

2018-12-15
用途:
倉庫から倉庫へのケーブル渡し
対象商品:
08344777

取り扱いしやすく感じました。あまり重くもないので良かった。

2019-03-14
用途:
ブドウ棚でブドウの枝を支えるために使う。
対象商品:
16248487

ステンレス製で太さが3mmと太いので長期の使用に耐えると期待している。

谷電設・サービス 様2018-10-24
用途:
電線空中配線支持
対象商品:
16248532

此度の商品は、使用目的に適合しました、今後も使用する予定です。
その他特になし

fine 様2016-12-24
用途:
製造商品に使用しています
対象商品:
08344752

規定の長さに切断時も跳ね上がりも少なく加工しやすいです。又購入予定です。

2022-09-01
用途:
つり下げ
対象商品:
08344725

ふらっくす、ステンレス用はんだを利用しても溶接できない。

有限会社アベーリヤ 様2016-11-22
用途:
ぶどう棚
対象商品:
08344987

ワイヤー1本・クリップ4コでセット品があればいいと思います