ステンレスワイヤーロープのレビュー

平均満足度 4.49 (59件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ステンレスワイヤーロープ TRUSCO
TRUSCO
789 / 税込 868
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
59件中 41~59件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社ホームランサウナ 様2016-07-04
用途:
いくつかの植木を固定するために使用
対象商品:
08344734

切断時に切り口が悪い、ガタガタになり、ほつれた感あり。
対策が必要です。

2015-12-10
用途:
作業工具の部品
対象商品:
08344971

品質に全く問題ない。

一般社団法人グローバルピースファウンデーションジャパン 様2014-06-24
用途:
バナーの吊り下げなど
対象商品:
08344752

価格もお手頃で強度は申し分なかったので、非常に満足です。ただこれはワイヤーの特性なので仕方ないですが、コンパクトに収まっている分、結束を解くと一気に広がって絡まりを解くのに一苦労しました。

2014-04-06
用途:
手巻きウインチに使用
対象商品:
08345023

水のかかる部分に使用。ウインチにセティング時しなやかで非常にセティングがしやすい。滑車のなじみが良い。

1人が参考にしています
土井モータース 様2014-05-01
用途:
アンテナ支線留め使用
対象商品:
08345023

しっかりしている

1人が参考にしています
2016-03-11
用途:
防球ネット
対象商品:
16248593

商品はとても良いのですが、発送が遅すぎます。
工期があるので改善願います。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2014-08-17
用途:
定期交換
対象商品:
08345023

コストメリット

1人が参考にしています
2013-02-03
用途:
雑木の伐採時の引っ張り
対象商品:
08345041

もう少し柔らかいかと思っていたが、そうでもなっかた。しかし、作業には差し支えない。

1人が参考にしています
2015-10-09
用途:
イノシシ罠
対象商品:
08345023

表示に注文コードだけなのでロープの直径の確認がしにくくて4ミリがほしかったが6ミリと間違っていたので返品して4ミリを再発注した。マウスでクリックして選択するので確認時に直径の表示をしてほしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の課題とさせていただきます。

2014-05-20
用途:
仕事
対象商品:
08345005

満足の商品でした。

1人が参考にしています
2013-08-06
用途:
電動ウインチ
対象商品:
08344987

ボートの引き上げに使用しているが、今のところ問題なく使えている。ただ海の砂浜で使用しているため、腐食にどれくらい耐えられるか心配です。

2013-01-25
用途:
架線用のワイヤとして
対象商品:
08344987

程よく柔らかくて、施工しやすかった。
耐久性は、今後に期待したいところです。
50m物、100m物があればそちらを購入したかった。

1人が参考にしています
ナイトウ 様2014-08-11
用途:
軽自動車でのユニックに使用(自家製)
対象商品:
08345005

素線数の多い物で柔らかいワイヤーにしてほしい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。メーカーに申し伝えます。

2013-10-24
用途:
垂れ幕用ワイヤー
対象商品:
08345014

品質は大丈夫、安心できます

2012-09-27
用途:
盗難防止用チエーンに使います
対象商品:
08345005

ステンレスなのでもっと硬いと思っていましたが、以外に柔らかく、加工というほどではありませんが使いやすかった。

1人が参考にしています
霧島エンタープライズ株式会社 様2012-05-24
用途:
無線局のパンザマストから建物間にワイヤーを張り、架空で同軸ケーブルをつるします。
対象商品:
08344996

5年以上使用するのでSUSのワイヤーを探しておりました。
価格的に安かったので購入しました。
十分満足しております。
次回購入時には、10%引きになる日に事前に購入しようかと思っております。

1人が参考にしています
2012-05-18
用途:
愛犬の運動用
対象商品:
08345041

撚り具合が最高でしなやかで扱いやすく価格は安価とおもいます。
あとは、耐久性は使用して観ないと解りませんが

嶋中モータース 様2012-07-03
用途:
工場の柱から柱に張って、防水カーテンを付ける為に使用しています。
対象商品:
08344996

丈夫で、丁度いい感じです。

1人が参考にしています
株式会社第一電機 様2013-11-18
用途:
クランクアップタワーの最上段、重量100Kg以内のアップダウン用
対象商品:
08345032

ステンの場合、同じ径の鉄より耐張力が落ちると思ってましたが、同等以上とのことで採用。

2人が参考にしています