裸圧着端子(丸形)のレビュー

平均満足度 4.42 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
裸圧着端子(丸形) TRUSCO
TRUSCO
889 / 税込 978
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。 【用途】軟銅のより線を接続するために使用します。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-03
用途:
産業用ロボット

すぐに必要でしたが、発送が早くて助かりました。
特に問題なく圧着できました。
また利用させていただきます。

1人が参考にしています
宗教法人アソカ寺 様2025-01-26
用途:
コンセント接続に使用

電線を裸で決戦するより、接続しやすく、大変便利でした。

本田あつし事務所 様2024-06-25
用途:
自動車整備
対象商品:
08299523

メイン電源の配線引き直しに使っています。極太なので「T-R22-6」という製品使っていますが、あえて穴は6mmの小さいものを購入し、都度穴を大きく開けて対応しています(12mmまで対応できます)。

有限会社岡野工務店 様2023-02-23
用途:
自転車の泥除けの先
対象商品:
08299697

オフロード自転車に泥除けを付けるのにダボ穴をなんとか利用して付けようと、これを利用しました。本来の用途と違いますがうまくはまりましたが、銅製品なのですぐに錆びるのかな?

新康プレス工業所 様2021-06-15
用途:
モータ及びブレーカー結線
対象商品:
08299505

ブレーカーの端子の大きさがメーカーごとに違っています。
商品の承認図を載せて頂きたいです。

3人が参考にしています
2020-11-25
用途:
バッテリーの端子接続に。
対象商品:
08299602

コード撚り線が太いのもOK。厚みもしっかりしていいです。

2020-07-07
用途:
アーシングケーブルの端子として
対象商品:
08299505

自動車用自作アーシングケーブルのために購入しました。適度な粘りと、堅牢さが心強いです。

2019-08-15
用途:
電源プラグソケットの補修増設時
対象商品:
08299453

使用時使用後作業特に問題無しビス止め穴の大きさ厚み器具のフイット感申し分無し模試分無し

2019-04-09
用途:
スポーツスター バッテリーケーブル自作
対象商品:
08299514

スポーツスターのバッテリーケーブル自作に使用しました。オーディオテクニカ4Gパワーケーブルと耐熱メッシュカバーで仕上げて端子使用しました。ニチフ製で高品質な端子で満足です。

クロスロード 様2018-08-13
用途:
自動車のバッテリー端子配線修理
対象商品:
08299627

自動車のD型バッテリー端子交換の時に使っています。ホームセンターは38-8までは置いてありますが、今回購入したサイズは38-10です。メーカーや用途によって丸形だったり選択に注意が必要ですが、問題無く使えます。50個入り位があると金額と使用頻度からちょうどいいのですが。

2018-11-10
用途:
走行充電器の配線
対象商品:
08299706

車中泊用のサブバッテリーと走行充電器の配線に使いました。

西村 様2017-08-05
用途:
車のバッテリーターミナル取り付け
対象商品:
08299636

ディープサイクルバッテリーの取り回しで使用しました。問題なく使えます。

2017-04-21
用途:
自動車は配線のアース用端子として
対象商品:
08299697

そんなに数量がいらなかったので、一個当たりの単価は高いですがこれで充分です。商品的に二は何の問題もなくカシメ後はしっかりしております。

TAMA音響研究所 様2018-09-28
用途:
スピーカーコード結線用
対象商品:
08299575

本品は経年腐食が進んでおり、自社製品の信頼度に関わるため廃棄した。モノタローにはその旨連絡し、現品の腐食を確認できる写真の送付をくださいとのことであったが、他ホームセンター同等購入品(ニチフ製100個)と比較撮影したが鮮明度を欠き断念した。本件は少額の為返送などの手間を考慮し諦めた。売れない長期在庫品の可能性のある商品の通販には注意を要する。

山田電機ゴム工業所 様2018-06-06
用途:
エンジンコンプレッサーの載せ替えのための配線工事
対象商品:
08299487

大量に消費するサイズでは無かったので少量パックを発注しました。経済的です。

2014-09-30
用途:
配線に端子を付ける際
対象商品:
08299514

商品自体は満足ですが、入数がこの上は100個になってしまうので、中間の物があると有難いです。

パラピット 様2016-03-09
用途:
koukann
対象商品:
08299663

iiyo

2015-07-21
用途:
電線接続端子
対象商品:
08299663

6mmボルト、電線サイズとも適合した。

2014-10-13
用途:
工機担当使用
対象商品:
08299523

商品については特に問題ありませんが、梱包方法なのか、配達のもんだいなのか、商品が入っていたプラスチックの容器がつぶれていたり、かけたり、一番ひどいものでは割れてケースが開いていました。急ぎで使いたいとのことで返品にはいたりませんでしたが、いつも必要以上にクッション用の紙が入っていますが、本当に必要な梱包をおねがいしたいと思いました。

MonotaROからの回答

いつもモノタロウをご利用頂き誠にありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、
今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともモノタロウをよろしくお願い申し上げます。