WAといし(1号)のレビュー

平均満足度 4.06 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
WAといし(1号) クレトイシ
クレトイシ
1,698 / 税込 1,868
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。 【用途】合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-12-24
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
08433817

素晴らしい商品です
このメーカーの砥石使い役くてよいと思います
用途によって商品選べますし

株式会社平和工業 様2022-01-30
用途:
金型部品作成時
対象商品:
05367145

加工するにあたり まったく 問題ありません
今後も購入時したいと思います

2019-01-11
用途:
ドリルの研磨
対象商品:
08433774

表面精度重量バランス及び硬さも丁度良く
大変気に入りました。

有限会社丸幸刄型 様2018-02-08
用途:
溶接ご仕上げ加工
対象商品:
08433941

丁度いい硬さ、255のサイズ、とても満足しています。

2人が参考にしています
BLENTEC株式会社 様2019-05-21
用途:
バイト研磨
対象商品:
08433896

メーカー品なので品質には特に問題なし。価格も良いです

2021-09-20
用途:
研削加工に使用
対象商品:
05366883

製品は問題ない。ただ、注文数が少ないとはいえ、砥石をネコポスで送ってくるのはどうか。大した梱包ではないし、割れてなかったのが奇跡みたいなものです。これでは次回より注文できない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。この度、ご指摘頂いた内容は、担当部署まで報告させて頂きます。
改善を心がけてまいりますが、もし到着時に破損がございましたら、問い合わせ窓口までご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

有限会社立森工作所 様2017-07-26
用途:
面取り
対象商品:
08434045

本当は♯100くらいがほしかったのですが、これしかないので購入。

岡本特殊刃物 様2018-12-16
用途:
刃物の目立
対象商品:
08434027

カテゴリー10%OFFの時に購入したのですが、梱包がなってない。
通常価格で買ったときは、ダンボールで挟んでPPバンドでずれないように止めてあり、ピンクの紙を何枚もクッション代わりに入れてあった。
今回ははだかのままで、ピンクの紙も2枚しか入っていなかった。
すなわち、ダンボールの箱のなかでガサガサ動く状態だった。
砥石とは割れやすい物なのにこの梱包はなってない。ひどすぎる。
しかも取り扱い注意のラベルや、割れ物注意のラベルも貼ってない。
普段より注文が多いのかもしれないが、手を抜きすぎです。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
ご意見は担当部署に申し伝え、今後の改善に努めてまいります。

2015-05-16
用途:
工具の研磨
対象商品:
05366734

購入まではクレノートンの海外工場製だとは知らずにいました。現場では、外径が以前の物と比べても小さくドレッサーしたら直ぐに使えなくなるとの意見も出ました。
しかしながら、製品自身の使用感は良く現場からの不平も出ないくらい満足しています。出来うるならば、以前と同じ外径の商品も製作して頂けると有難いです。

1人が参考にしています
2016-04-02
用途:
鋼材の面取り・バリ取り
対象商品:
08433826

特に問題なし。

1人が参考にしています
2015-07-22
用途:
欠けた鋸刃の大まかな修正等
対象商品:
08433941

先端を少し片テーパー状に削って丸鋸等の欠けた刃の修正等に使用しております。他メーカーの砥石と比較すると鋸刃を大きく削る時に少々減りが早いですが砥ぎには問題無いので継続購入予定です。砥石に詳しくなく色々と試してみたいので、もう少しだけ薄くて硬い物(外形255mm、厚さ9.5mm~10mm、結合度N程度)が有れば購入したいです。

1人が参考にしています
2015-11-28
用途:
荒削り
対象商品:
08433975

よい。

株式会社KANO PRECISION 様2015-03-09
用途:
グラインダーで使用
対象商品:
08433826

メーカー品なので購入
問題なく使用出来た。

株式会社旭スプリング製作所 様2014-01-30
用途:
円形部分を使ってバネの研磨
対象商品:
08433975

先日、剥がれ易い糊を希望しました。
今回注文分は糊の面積が非常に小さくなっていました。
早速対応していただいたのでしょうか?
ありがとうごさいました。

SSD商会 様2014-05-02
用途:
研磨作業
対象商品:
08433871

モノタロウブランドで、もっと安価だといいのですが。

株式会社旭スプリング製作所 様2013-12-10
用途:
円形の部分を使ってバネの研磨に使用。
対象商品:
08433975

広い面を使用する為、ラベルを剥がしていますが、剥がれにくいので、容易に剥がれる糊に変更していただきたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

株式会社大成アーク工業 様2011-11-14
用途:
歯の欠けたドリルや、けがき棒の先端を作る時
対象商品:
08433871

使用した感じはなめらかで、4mmくらいの細いドリルの歯も綺麗に歯が立てられます。
当社では主に3.2mm~16mmのドリルを使用しますが、この砥石ですべてのドリルの歯が作れるので満足です。

1人が参考にしています
2008-07-24
用途:
革靴の起毛(底付けのための研磨)
対象商品:
08433792

堅すぎず、皮の研磨にちょうどいい堅さです。取り付け軸の調整リングが付属していないので、軸を加工する必要がありました。