AG-SUSドリル ショートのレビュー
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能
ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状
新開発の高合金ハイス
耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
【用途】オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適
2024-05-09
- 用途:
- 5000系アルミ合金の穴あけ
- 対象商品:
- 08452692
コーティングドリルのわりに柔らかい系のアルミとの相性が良い。
穴位置のばらつきはショートドリルが絶対有利で
(一部を除いて)シャンク径が刃径より大きく
剛性のあるこのシリーズは使い勝手が良い。
1人が参考にしています
2023-10-27
- 用途:
- 歯車のシャフト穴拡張
芯ブレなく切れ味も良いです。0.4mmづつ刻んで、2mmの拡張ができました。DIYには高いけど、信頼できるドリルです。
2023-01-23
- 用途:
- 穴あけにはコレ
ステン、アルミ、鉄に対してよく切れ味抜群です。DIYには少し贅沢ですが、切れ味抜群、芯ブレなしなのでこればかり使っております。
森鋲螺製作所 様2019-02-18
- 用途:
- 穴径の寸法決め。
- 対象商品:
- 08453645
今は、100/1のドリルが出来て寸法決めが楽に出来るようになった。
特に、小径の場合 穴くりは出来ないし、コンマ1マイナスのドリルで穴開け後このドリルで寸法決めする。
テックラボ合同会社 様2018-04-16
- 用途:
- SUS,アルミ穴あけ加工
- 対象商品:
- 08452972
刃持ちも良く助かってます。
以前は通常のドリルを使ってましたが
SUS加工時、刃持ち悪く困ってました。
株式会社石井工作所 様2014-03-06
- 用途:
- sus304の穴あけ加工
- 対象商品:
- 08458274
2D程度ならば、ノンステップ、センター穴加工無しで使用できます。
条件はsus304で周速12~15m/min、送り80~120mm/minで使用すれば掃除しやすいキリコが出ます。
耐摩耗性も良い性能です。
4人が参考にしています
アルファ 様2015-02-23
- 用途:
- SUS304のパーツ作りで・・・
- 対象商品:
- 08453173
先週購入後、充電式ハンドドリルにセットして硬いステンレス(SUS304)の
穴あけをしましたが、折れない様にして2本の穴を開ける事が、出来ました。
昔から、この手のドリルは何度か途中で歯を研ぎ直しながらでした。
このドリルは、切削液をかけれない状態でも1.5mmの穴を
開ける事が出来ました。
現在は1.2mmの穴あけで問題なくSUS304の素材をボール盤で
開けています。
歯の使用状況を見ても、切削液を切らさない様にしたら
折れるまで使えそうです~!
後日、SUS316の穴も挑戦します~
3人が参考にしています