押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)のレビュー
- 用途:
- 木工機機械修理用
富士のこのスィッチ交換が楽で好きです。
取り付けも22Φでも25Φでも締め付けの黒色のリングひっくり返せばOKなので
車に載せとけば何かと便利です。
接点も簡単に増やせるので助かります。
- 用途:
- サンプルとして
- 対象商品:
- 08508744
取付されているものとサイズが同じかどうか確認する為に購入いました。メーカー毎で接点ユニット端子の配列(縦か横か)違いもわかり参考になりました。
- 用途:
- 復旧ボタンとして
- 対象商品:
- 08508701
制御盤の復旧ボタンとして使用するために購入しました。
あまり使って欲しいボタンではないですが、しっかり機能してくれています。
今度は切り替えスイッチを考えています。
- 用途:
- やっぱり押し釦のド定番。予備に持っています。
- 対象商品:
- 08508717
最近の押しボタンって、壊れやすいというのがあり、時流なんでしょうか。
トラブルがあった時にすぐに動けるのが利点です。
お値段もそんなにしないので満足です。
- 用途:
- 機械修理
- 対象商品:
- 08508692
スイッチのONとOFFが解りずらい結局3種類のスイッチを
購入する事に成った解りやすい説明書きが欲しい。
ご迷惑をお掛けし申し訳ありませんでした。商品情報の改善に努めさせて頂きます。
- 用途:
- 工作機械の制御盤制作
- 対象商品:
- 08508717
リリースアームを押す事によって、ボタン部分とスイッチ部分が切り離せるので、ボタンをパネルに取り付けてから配線済みのスイッチ本体を押し込むことによってパッチンと後から一体化出来て取付が楽。もう少しリリースアームが軽い力で外せるともっと良い。スイッチ部を外すと、ボタン部分の向きがわかりにくかったり、ボタン部分を取付ける時に回って角度がかわったりするので、上向きになる方に異なる色等で印が欲しい。
- 用途:
- 機械の純正部品の代替
- 対象商品:
- 08508674
機械の部品交換で使用。使用中の物は、押すボタンと所のみ紫外線で割れてしまい本体は問題ないが、Assyで交換しました。同じ品なのでOKです
- 用途:
- 自動機のON/OFF
- 対象商品:
- 08508744
外観が綺麗で、タッチ感がソフトで操作性がいい。
接点を自由に変えれるので変更が楽。
改善点は、パネルへ締め付けるときに上下が判りやすく、且つ廻りにくくしてほしい。
今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 用途:
- 機器修理依頼即対応に使用いたします。
- 対象商品:
- 08508805
使う所が悪いのか、接点にホコリが付着して 焦げ付き 接触不良を起こします。使う場所が悪い条件が問題と思いますが、防塵にも、力を入れてください。
ご意見ありがとうございました。
- 用途:
- 装置の改造などに
- 対象商品:
- 08508762
AR22FOR-10Yを注文したのに何故かAR30FOR-10Yが来ました。自分が品番を間違ったのかと思ったのですが、よく見るとメーカーからのパッケージはAR30FOR-10Yと記載されているのもかかわらずMonotaROさんの管理シールはAR22となっていましたよ。別にこだわりはないので穴を30φに拡大して取り付けました。製品自体は過去何回も使用している物なので問題はありません。まだ注文する予定ですので、商品管理をしっかりして下さい。