NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグのレビュー
- 用途:
- 電装BOXを作っています。それに使います
七星化学のコネクターは信頼度も高いです。
簡単にモノタロウで購入できるので..助かっています。
- 用途:
- ナースコール呼び出しボタンの壁部のコネクタ
ナースコールのコネクタが壊れたので交換用として購入してみました。
オリジナルは、ピン1とピン2の穴径が異なっているSanwa製ですが廃品種(T_T)
この七星科学研究所製、寸法図を観ると極似で、全長が6mm長いだけで
その他の外形寸法は、同じだったので大丈夫だろうと購入に踏み切りました。
交換は、半田付けだけでうまく交換できましたが
実際に嵌め込もうとすると
ピンの穴径が小さくて入りませんでした(T_T)
穴の径の寸法まで記入されていると、今後検討される方の参考になると思います。
- 用途:
- 回路作製
信頼と実績の七星科学の端子なので品質に問題はありません。価格も他者数社と比較しましたが比較的安価な部類でした。大変満足しています。
- 用途:
- 自衛隊車両の電源取り出しに
自衛隊車両の出ん眼取り出しに追加装着。作業灯など、24V機器のコネクターにそのまま使用できます。
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 08557717
近くの電材店では気に入った商品はなく入手に時間がかる為、モノタロウで検索
NCS-142-RとSETで購入取り付けも満足です。
- 用途:
- 電源ケーブルのコネクタ用
- 対象商品:
- 39273263
正規ルートで購入するよりも価格が安かった。商品自体の価格も高いので少しでも安く買えたのはよかった。商品はメーカー品で何の問題もない。
- 用途:
- キャンピングカーに
- 対象商品:
- 08557753
キャンピングカーの外部電源端子の増設に使いました。七星の製品でしたので、ぴったりで良かったです。探す手間も無くネットで購入できて満足です。
- 用途:
- 客先からの指定購入部品につき、作成時に付属部品として使用
- 対象商品:
- 39273236
通常購入先が欠品で運よくこちらで購入できました。
「入荷が遅れています」の表示でしたが、納期的に大丈夫でした。
品物も満足しています。
- 用途:
- バッテリー充電時のコネクタ
- 対象商品:
- 08557753
製品については大変良いです。古くからある製品ですが型替えしていないようで助かります。一方この製品の画像ですが、左から4番目は余計です。違う製品の画像ではないでしょうか?選択するときに紛らわしくて迷いました。精査してください。
- 用途:
- 機械のメンテナンスの予備用ケーブルに利用します。
- 対象商品:
- 08557805
安定した品質のプラグ商品です。
予備在庫にも最適です。
お値段が、維持或いは下がるといいですが、。
- 用途:
- 測定器(SG)のコネクタ入手不可能に伴う、代替え用
- 対象商品:
- 08557717
手持ち測定器の電源コード用メタルコンセントの入手不可のため、代替え用に購入
- 用途:
- 機械のメンテナンス時に使用
- 対象商品:
- 68038774
入荷した中古機械のメタコンが壊れていた。
『もしかして七星?』と調べてみたらビンゴ…
配線を半田付けする作業がイライラ棒みたいで嫌なのだが
何とか半田付けして見事復旧!
- 用途:
- モータ用ブレーキの中継コネクタ
- 対象商品:
- 68038765
このメーカーの製品は、昔から使用していて、安定した製品であることが分かっていました。またモノタロウさんにこの製品があることも知っていましたが、今回使用する機会が出てきましたので、採用しました。今回装置の改造のため、同じコネクタを用意しなければならず、とても助かりました。ありがとうございました。
- 用途:
- オリジナル作品の製品への取り換え用に使用
- 対象商品:
- 08557805
とても良いです。サイズ、取付け穴も会うので申し分ありません。