NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグのレビュー
- 用途:
- 試験器接続コードの作成
- 対象商品:
- 08557753
試験測定器の運用と組み合わせ拡大のため、接続コード自作のために購入。メーカー純正では供給されていない、もしくは10倍程度の価格で販売されているため助かります。
- 用途:
- ウインチハーネスコネクターとして使用。
- 対象商品:
- 68038774
今はウインチ操作を有線リモコンで操作していて4m以上の離れたリモコン操作が出来なくそれを無線コントローラー化にし10m以上離れても操作出来尚且つコネクター脱着式にして勝手に操作出来ぬようセキュリティーも高められます。商品が届きピンに合わせた所写真通りと寸法通りの商品が届きぴったんこで安心しました。
- 用途:
- キャンピングカーの延長用電源コード作成
- 対象商品:
- 08557823
型式が変更になったのかどうかは分らないが、掲載写真と届いた商品が違っていて最初は焦った(掲載写真には2穴以外にセンターに穴があるが届いた商品には2穴しか無かった。自分が持っているものは掲載写真と同じ)がサイズ等は合っていたので問題なく使用できると思っている(まだ未使用)。
ただ、商品の仕様が変更になっているのであれば掲載写真を変更して欲しかった。
ご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 金型のホットランナーの接続
- 対象商品:
- 39272721
他社からの購入金額は定かではありませんが、モノタロウさんでの購入は、安価であるとから迷わず購入しました。
- 用途:
- 外部電源取り込み用
- 対象商品:
- 08557753
移動販売車にて外部より車内に電気を取り込むためのケーブルに使用。
ねじで固定するタイプのため、途中で抜けたりする心配がありません。
- 用途:
- 修理部品
- 対象商品:
- 39273263
取引業者に依頼していましたが、取り扱いがなく、困っていましたが
もしやと思い、モノタロウで検索した所、一発ヒットで驚きました。
大変助かります。
- 用途:
- 必要に応じて購入いたします、無線機、映写機の修理、電源コ-ドのコネクタ-取り替え修理
- 対象商品:
- 08557762
大変お取引に満足致しています、又、宜しくお願い致しまする
- 用途:
- 圧力測定センサーから測定装置のボックスまでの接続に使用した。
- 対象商品:
- 68038774
本品については特に問題は無い。低価格なので安心して購入できる。
- 用途:
- ステレオアンプの電源入力用
- 対象商品:
- 08557762
機能は満足。外観のメッキが光りすぎ処理が安っぽい。ローレット加工が
雑。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。
- 用途:
- エモトローティター1200FXのメンテナンス時
- 対象商品:
- 08557805
メンテナンス旧部品交換で同時購入のレセプターと組みで使用しましたが、全く問題ありませんでした。
- 用途:
- 工作
- 対象商品:
- 10282922
2極のものが欲しかったのですが、よく確認しなかったこちらも悪いですが、写真に騙され1極のものを購入してしまいました。
返品できないとのことなので、次回はよく注意をして購入します。
このたびは、誠に申し訳ありませんでした。
- 用途:
- トレーラーへの電源を引くため
- 対象商品:
- 08557762
非常にしっかりしているせいか、重いので軽量化してもらうと、ケーブルに負担がかから無くなると思います。
- 用途:
- 設備のセンサー類の脱着
- 対象商品:
- 08557796
ピンの絶縁樹脂が割れるときがあり、だびたび交換している。ハンダ付けの端子位置とケーブルクランプまでの距離が近すぎてキャブタイヤの被覆の剥く量が長いとクランプから外れるので結構気を使う。サイズ、価格は十分満足できる。