NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクルのレビュー

平均満足度 4.43 (35件のレビュー)
商品レビューを投稿する
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所
七星科学研究所
469 / 税込 516
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
35件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-11
用途:
電装BOXを作っています。それに使います

七星化学のコネクターは信頼度も高いです。
簡単にモノタロウで購入できるので..助かっています。

株式会社ハイブリッジ 様2025-11-20
用途:
トラックの電源供給

B側の端子が抜けてしまいクレームになった。購入者か分解する部分ではないのに、信頼していた製品なので、かなりがっかり

国立大学法人千葉大学 様2025-07-11
用途:
回路作製

信頼と実績の七星科学の端子なので品質に問題はありません。価格も他者数社と比較しましたが比較的安価な部類でした。大変満足しています。

2024-03-23
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
08557893

近くの電材店では気に入った商品はなく、モノタロウの豊富な商品の中でNCS-142-Pと
セットで購入 多くの豊富な商品をアップしているモノタロウの戦略には満足です。

幸伸通信技術 有限会社 様2023-04-24
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
68038817

最近はこのようなコネクタメーカーも減ってきましたね。
かなり古めの修理依頼品があって、コネクタが破損してました。
見たら七星さんの物が使われていたので、調べたら流石モノタロウさん、
お取り扱いがあって早速注文しました。
何種類か注文したのですがサイズも同じで快適に交換できました♪
コネクタ保護にキャップも注文しました。
シッカリと出来ていて、割安かなとも思います。
また、本日追加注文するところです。

1人が参考にしています
アイネットガレージ 様2023-06-26
用途:
キャンピングカーに
対象商品:
08557936

キャンピングカーの外部電源端子の増設に使いました。七星の製品でしたので、ぴったりで良かったです。探す手間も無くネットで購入できて満足です。

2023-06-21
用途:
精密機械の製造
対象商品:
08557893

大量に使用しないので,1個単位での販売は助かります。

近藤エンジニアリング 様2023-03-12
用途:
AC100V 電源コネクタに使用
対象商品:
68038801

七星科学研究所
とてもしっかりした作りで安心です。
また、購入したいです。

2023-05-17
用途:
日常生活で使用
対象商品:
08558006

古くなってきたので、更新用に購入しました。とてもいいです。

2021-09-20
用途:
電気配線(弱電)
対象商品:
08557997

オスコネともども昔から使ってますが、信頼のおける製品です。オープンデッキのリモコン用に使います。

株式会社ワールドシステムズエンジニアリング 様2021-07-07
用途:
古い機械の取り換え用使用しました。
対象商品:
08557981

接触良く見かけ最高です。他のピン数の違うものもづ維持取り替えて行こうと思います。
メタルコネクター愛好者かもしれませんが安心できます。

2021-02-07
用途:
弊社製品の部品として
対象商品:
68038801

外径や穴位置・穴寸法・ピッチなどの変更もなく、長い間に渡り組み込みをして
重宝しています
メッキ剥げ等のクレームもなく安心していますので
単価等の変更は難しいと思いますが
是非、低価格設定にして頂けると有り難いと思います

2021-04-09
用途:
DC電源接続用
対象商品:
08557893

以前に使用実績があり、特に問題なく使用可能でした。

1人が参考にしています
2020-05-24
用途:
配線部
対象商品:
68038817

他メーカーが生産終了の為、代替品で購入しました。
必要な部品だったので、助かりました。

2019-10-12
用途:
シーケンス制御の配線
対象商品:
68038801

配線を半田する口が、はんだがしやすい形状で宜しい。
部品としても、大変確りとした作りです。

株式会社オーレックス 様2019-11-20
用途:
電熱冶具のヒーター配線接続に使用
対象商品:
08558024

古くからある製品なので、安心して使えます。
半田付け配線には高ワットのコテを使用してください。
(端子・接続子の熱容量が大きい)

2018-09-02
用途:
制御機のメンテナンス
対象商品:
08558024

ローコストのラウンドタイプで様々なバリエーションがあるコネクタのためか、型名指定される機会が多いようです。 BTSと似ていますが形状互換性はないようで、コンタクトめっきを含めて相方には要注意です。 はんだテール、コンタクト部分ともニッケルめっきなので取扱いには注意しています。

平沢運輸株式会社 様2018-11-29
用途:
トレーラーへの電気配線に使用。
対象商品:
08557945

一般的に良く使用されるコネクターですが、今回、4芯のタイプが付いて来たので、
3芯のタイプへ交換する為に購入しました。

2019-04-30
用途:
業務用機器のメンテナンス時
対象商品:
68038801

代替品として購入しました。
形状、寸法等同じで満足です。

2017-10-03
用途:
アーチェリー競技の進行制御盤からの電源分岐用コネクタとして
対象商品:
08557963

オークションで落札した教育用信号機にオスのプラグが付いていたため、メスプラグを購入しました。有名ブランドの品だけあって心配していた接合も問題なく、サイズもぴったりのものを手頃な価格で購入でき満足しています。