プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジングのレビュー
- 用途:
- 自作基板の部品として
レアなPin数のコネクタが手軽に補充できるため、とても助かっています。
- 用途:
- オーディオ機器の製作に
- 対象商品:
- 34952802
PHシリーズはスリムなコネクターなのが大きな特徴だと思います。
ただ、圧着した端子をコネクターに挿入する時に入り難いのが難点で、細かい場所のみで使うようにしています。
- 用途:
- 基板への配線に
- 対象商品:
- 34952757
今やコネクターのピッチもどんどん狭くなり、PHシリーズも
必要になる事が増えました。
現場で機器を見て在庫が無くてびっくり!という時でも、すぐに
届けて貰えて助かります。
- 用途:
- DCファンのコネクタ用
- 対象商品:
- 34952766
DCファンのケーブル処理のために購入。
コンタクトはモノタロウの製品を使用してみました。
DCファンケーブルのメス側はJSTもどきだったので、多少挿入時に違和感がありましたが、
導通には問題ありませんでした。
圧着は、所有工具の都合上、1.4mmを使用しました。
注文コード:73387073(モノタロウ)
注文コード:34953204(JST)
- 用途:
- 機器の改造
- 対象商品:
- 34952757
やっぱり日本製!
抜き差しも的確なクリック感で、不良率が限りなく0になりました!
オスメスの適合もこの"商品ページ"内に表示してほしいですね。
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 趣味のマイクロドローンの配線に
- 対象商品:
- 34952757
E010やF36の修理に利用しました。ハウジングやらコネクタやらをリンクさせておいてもらえると
もう少し注文しやすいと思いました。
- 用途:
- 残念!!
- 対象商品:
- 34952766
サイズが合わず残念でした。コネクターは秋葉原で合わせて購入します。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
- 用途:
- 3Dプリンターの冷却ファン増設
- 対象商品:
- 34952766
中華3Dプリンターの制御基板を冷却するファンを増設するために使用しました。基板側の受端子は中華製の類似品のようでしたが、何とか使用することができました。
- 用途:
- 電子回路の配線
- 対象商品:
- 34952766
間違えて買っちゃった。そういう商品に限って、交換不可だったりして、がっかり。
マタ買いなおします。
この度はご不便をお掛けし誠に申し訳ございません。
ご不明点等ございましたら、
ご購入前に弊社窓口にお問い合わせ頂けたらと思います。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。