プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクトのレビュー
- 用途:
- 配線用コンタクト
- 対象商品:
- 34953685
手カシメで使用。他店の当該商品はリールから切り離されていないので手間がかかるがこれはバラバラになっているので使いやすい。
- 用途:
- 基板への信号接続
- 対象商品:
- 34953685
小型コネクタとしてはEHシリーズを主に使用していますが、同じ曲数の違った種類の信号がある場合にXHのように形状が異なるコネクタがあって便利です
- 用途:
- 機械の製造時
- 対象商品:
- 34953685
本来はメーカー代理店から仕入れてますが、メーカー在庫が切れていて、長納期だったためお世話になりました。大変助かりました。
- 用途:
- 小型のセンサ回路に使用
- 対象商品:
- 34953685
2.5mmピッチの小型のコネクタを探していました
大変助かりました
できれば50個や10個のさらに少量の販売があるとありがたいです
- 用途:
- オーディオ基板での使用
- 対象商品:
- 34953685
基板で使用できるコネクター類を何点か
使ったことがありますが、XHシリーズが
一番使いやすいと感じています。
動作確認時に用意に脱着出来るのも便利で、
接続もかなりしっかりとしています。
- 用途:
- XHシリーズのコネクタのコンタクト
- 対象商品:
- 34953685
抜き差しを頻繁に行うコネクター部で、線とコネクターの間での断線してしまうことがあり、その補修に役立てています。
- 用途:
- 基板への配線
- 対象商品:
- 34953685
趣味の電子工作で、このコネクタを多用するようになり、
なるべく安価なところを探していました。
今までは秋葉原での店頭買い、また、本家製造元の販売サイトを
利用していましたが価格は決して安くはなかったです。
個人ですが、結構数多く使用するのでこの価格設定は助かります。
100個単位も良いですが、500個などの数量設定などもあるといいと思います。
- 用途:
- マイコン実習
- 対象商品:
- 34953685
BXH-001T-P0.6を購入。
学生達のマイコン実習で使用するロボットカーのLiPoバッテリーの電圧管理に使用。
2セルバッテリーのバランス充電時の延長に、ロボットカーにバッテリーを積載した後の電圧監視にぴったりです。
- 用途:
- 試作基板に
- 対象商品:
- 34953685
電子パーツ屋さんで購入すると個数を数えるのが面倒なので(笑)、便利です。
商品説明で対応するハウジングにリンクをはってくれるともっと便利だと思います。