コードブッシング BNノズルのレビュー
貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。
耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
【用途】ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
株式会社ケーイーシー 様2025-03-27
- 用途:
- 機械のメンテナンスに使用
お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。
足立電気商会 様2025-05-27
- 用途:
- 全く違う用途に使用
5mm厚のアクリル板にひもを付けてさげるために使用。
1人が参考にしています
2020-01-25
- 用途:
- VVFの天井材貫通養生用
- 対象商品:
- 08558961
VVF(1.6×2C)ケーブルを天井材貫通の養生用に使用しました。
内径は使用したVVFケーブルにぴったりでした。
1人が参考にしています
2019-05-28
- 用途:
- プラボックス(屋外使用)からセンサーコードを引き出す際の保護用として使用
- 対象商品:
- 08559013
ナットも留めやすく、屋外で下向きに付けているのですが、水切りも良好です。
1人が参考にしています
チャルダ 様2018-03-13
- 用途:
- 船の配線
- 対象商品:
- 08559056
船の配線、魚探のコードなどを、FRPに、穴を、開けて、その後開けた穴にコードをとうし、隙間に、コーキングなどで完成していましたが、この商品を、使うと、見た目が大変良いので、すべてのところに、使用しました。マリン用品は、高額品が多いのに、この商品は、安く助かります。
1人が参考にしています
有限会社フォックシー 様2018-06-09
- 用途:
- 機械ケースへの電源引込保護
- 対象商品:
- 08558961
しっかりした作りです、裏のナットが締めやすく作業が楽です。
ゴムと違い劣化しにくいのが良いです。
1人が参考にしています
サービスエリア篠原 様2018-12-07
- 用途:
- 特殊用途センサー用
- 対象商品:
- 08558977
色が2色なのが残念です。
近頃のエアコン配管カバーもアイボリー、クロ
茶、グレイ等4-5色あります。
出来れば、4色ほどあればメーカー様の開発目的の電線貫通用以外の
用途が広がるかなと思います。
2015-10-15
- 用途:
- コードのケーブルグランドの代わりとして
- 対象商品:
- 08558986
コードを穴開けをした板を通すと痛めやすいので、ケーブルグランドを使ったりしますが、ケーブルグランドは1本しか対応しませんが、こういった品は、数本を通せますので、大変安価に済みます。
また、この品は、軸方向にカットで切るので、端子が穴径を若干超えても、樹脂の広がる特性により、穴径が広がるので、と押せます。大変便利で助かりました。