サーモスタットのレビュー
- 用途:
- 400w独立型太陽光発電装置のバッテリー充電コントローラー冷却ファンの制御
- 対象商品:
- 11074567
容量の小さなバッテリーを使用して冷却ファンを連続運転していました。
太陽光発電の冷却ファンは夜間及び夏場以外は不要です。
外部電源の不要な温度制御swを探していたところこの商品を見つけ購入しました。
現在、発電装置収納箱内に組込み使用中です。
もう少し安価で、小型になれば使用用途が広がると思います。
- 用途:
- ヘラクレス等カブトムシの温度管理に。
- 対象商品:
- 11074567
おはようございます。
最初に、購入致しました制御器は、ヘラクレスなど、カブトムシの温度制御に、
使用しています。結果は、上々です。ありがとうございました。
その他に、お尋ねしたい事が有りますが、温度を記録する機器は、ございますか。
例えば、温度を記録して、後で、パソコンで確認できるものです。(1例⇒製品名称⇒温度とり。
宜しくお願い致します。
- 用途:
- サンルームの換気扇制御
- 対象商品:
- 11074567
サンルームが激暑だったので動力有圧換気扇を付けたのですが、最近涼しくなってきて、温度が下がっても帰宅する夜まで回しっぱなしの時が度々有ったので何か良いものは無いかと探していました。
もともと電磁開閉器を使って遠隔操作していたのでそのスイッチと並列に繋いで自動運転させてみました。仕掛けが単純で電源も必要としないので、結線も簡単に出来て良かったです。
- 用途:
- オートバイ車庫の換気扇の温度管理
- 対象商品:
- 11074567
動作を確認しましたが、なかなか良くできています。
車庫にガソリンなどを保管しているため温度が上がると心配でしたがこれをつけると一安心です。
換気扇では紐を引くと裏の蓋が開くので虫が入ってくると嫌だと思いカバーを取り付けました。便利なものをありがとうございます。
- 用途:
- スチール倉庫の換気扇始動停止
- 対象商品:
- 11074567
天気の良い日は、スチール倉庫の温度が高くなるので、倉庫の天井付近にサーモスタットを取り付け換気扇を発停するようにしました。
現在のところ35℃に設定していますが、日差しの強い日は10時頃に廻り始め、夕方4時頃には停止しているようです。常時回すよりも経済的で助かっています。
- 用途:
- 工事・作業
- 対象商品:
- 11074567
温度設定時にすでに気温を感知してしまっているので、設定したい温度設定ができない。設定時は、温度感知をせずに、任意に設定できるように改善してほしい。
ご意見ありがとうございました。
- 用途:
- 室内暖房用送風電気ヒーターON/OFF制御
- 対象商品:
- 11074567
デファレンション4℃ちょっと広過ぎ 2℃でしたら良かった。
主力暖房はエアコン 別置補助暖房用600ワット送風電気ヒーター発停に使用しました。
- 用途:
- 水源地のポンプ用ヒータに利用予定です
- 対象商品:
- 11074567
ここのHPの説明にメーカーのHP記載の様な回路図有ればよかった
メーカーのHPをみて納得しました
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 冷却用シロッコファン(エアーコンプレッサー)冷えたら停止の連続運転
- 対象商品:
- 11074567
設定圧力に到達停止していたシロッコファンを設定温度までに冷えたら停止する様な部品として利用し、台数制御装置による待機状態でも元ブレーカーを切らず停止出来、電源容量の割にはコンバクトで非常に満足
- 用途:
- キュービクルの新規換気扇の温度設定用です。
- 対象商品:
- 11074567
他の商品でもDINレール取付可能でしょうが、見本写真がDIN取付を出してて直ぐイメージでき、価格も低めでした、耐久性は解らないが、多分大丈夫だろうと思いました。