プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ)のレビュー
制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
【用途】プリント基板用
国立大学法人東北大学 様2025-11-03
- 用途:
- 電子工作
気付かずに購入した自分が悪いんですが、手持ちの一般的なユニバーサル基盤のピッチ(2.54mm)とは異なり、はまりませんでした(この端子は3.8mm)。世の中にハーフピッチ以外にもいろんな規格があることは知りませんでした。いい勉強になりました。
H&Hマシコンサービス 様2025-12-13
- 用途:
- 建設機械の自動化に必要なセンサーと基板の接続に使用します
従来より使用している部品で非常に価格も安く重宝しております。引き続き販売をお願いします。
2021-02-02
- 用途:
- 基板でのIOで使用
- 対象商品:
- 08595011
小型で便利。(-)ドライバ一本で配線がすむので簡単。
変更もドライバーで即、変更完了。
一番気に入ったのは、モノタロウだけに在庫があったこと!
これ一番重要なポイント。
2016-02-22
- 用途:
- プリント基板からの外部接続用
- 対象商品:
- 08595072
汎用プリント基板を使ったテスト用電源を製作するため購入しました。
同種の端子板は秋葉原でほぼ半額で購入できるモノを使っていましたが、穴を広げる加工が必要なのが難点。でもこれは、汎用のプリント基板にもそのまま実装できるのが良いです。
基板を起こす時にも使えるので、ライブラリを作ってみました。
今後はこれが基本になる予定です。
1人が参考にしています
2016-01-17
- 用途:
- 制御用インタフェース基板の端子台として
- 対象商品:
- 08595072
フェニックスコンタクト社の MKDSN 1,5/ 3-5,08 と同等品と思います。5.08mmピッチ品としては背が低く基板の高さを抑えられる反面、電線の最大径も若干小さめなので複数本入れるときに注意が要ります。
ばら売りにしては非常に安価で助かりました。
数をまとめて買ったのですが個別包装されていて開封に手間取るのが少しマイナス。
1人が参考にしています
三和企画有限会社有限会社 様2023-02-24
- 用途:
- 電流センサーユニット試作
- 対象商品:
- 08595072
まさかのマイナスネジ端子でした。
マイナスネジで十分な締め付け力が得られるか? マイナスネジの使用経験が無いので今回は採用諦め!!
2015-05-18
- 用途:
- プリント基板から、入出力する箇所に色々使っています
- 対象商品:
- 08595072
連結してもピッチが確保できるので便利です。最初はあまり気にしなかったのですが、類似品より配線の固定が確実で今後、他の物は使うことはないと思います。