微動送りマグネットベースのレビュー
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
【用途】ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
2020-09-26
- 用途:
- 自動車のディスクブレーキ点検時
- 対象商品:
- 08597224
マイクロメーターと一緒に購入しました。
微動で大まかにセットし、
最終的にはマイクロメーター側の目盛りを回転させる。
こうすれば目標の位置に針をうまく合わせられます。
時によって支持棒関節部でのガタが出る場合があります。
色々原因を探ってみましたが関節部の調整次第のようです。
4人が参考にしています
2020-04-14
- 用途:
- フライス盤でワークの平行出し
- 対象商品:
- 08597224
マグネットのON/OFF切り替えツマミが軽く回り、使いやすい、後は標準的、もう少し小型のものも販売して欲しい。
株式会社プロキューブ 様2019-02-11
- 用途:
- ダイヤルゲージのスタンドとして購入
- 対象商品:
- 08597224
今まで某メーカーの物を使い続けていましたが試しに購入。全く遜色なく使えます。今まで2倍以上の金額を払って買っていた物は何だったのか?これからはこちらにします
2019-04-17
- 用途:
- デジタルスコープの固定
- 対象商品:
- 08597224
本製品を全部は使用していない。デジタルスコープを固定するために、微動送りの付いた棒自体を抜いて別のものに付け替えて使用。よって、微動送りは結果的に要らなかった。マグネット部分としっかり固定され良好。ただしマグネットと芯棒の接続部が緩んでガタが発生したのはよくない。もっとしっかりと固定してほしい。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。
株式会社緑マーク 様2019-01-15
- 用途:
- ダイヤルゲージの固定
- 対象商品:
- 08597224
鉄板上で製品の高さを測定するためのダイヤルゲージ固定用に使用。微動送りが便利です。
使用に問題は無く、価格が安いので良いと思います。