VベルトB形(レッド)のレビュー

平均満足度 4.56 (54件のレビュー)
商品レビューを投稿する
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト
三ツ星ベルト
1,898 / 税込 2,088
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
54件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-20
用途:
マリンエンジンのウオターポンプ&ダイナモ用

B形レッドは強くて長持ちするので大変助かりました。

2024-11-05
用途:
コンプレッサーに使うベルト

随分永い事使用してましたが、経たりを確認したので交換することに、前にも購入したことがあり、長持ちしたので同じこちらのベルトを購入しました。

2025-02-10
用途:
ヤンマー耕運機デカポチDK7の駆動
対象商品:
08597793

従来スタンダードベルトを使用、レッドの価格は約2倍するが、耐久性がどうか?今から確認です。

石田ボーリング 様2022-09-17
用途:
ボーリングマシン
対象商品:
08597863

非常にいいと思う。スタンダードの倍は持つと思いまた購入したいと思います

2022-04-29
用途:
機械軸モーターからの伝動
対象商品:
08597775

交換が大変な所の駆動のためレッドベルトを使っていますスタンダード品に比べるとレッドは高価だがメンテの事を考えると安上がりになるため使用中です

1人が参考にしています
2021-08-25
用途:
コンバイン
対象商品:
35975852

即納品で早く、商品は間違いない。
また選定方法もわかりやすかった

株式会社トミオホールディングス 様2021-01-12
用途:
草刈り機除草歯用
対象商品:
08597967

此方は長く持っている他の物もこれと同程度で有れば良いと思う

1人が参考にしています
2020-09-30
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
09246535

以前は青バンドの800を購入してましたが、赤バンドでも問題ありませんでした。

2020-09-23
用途:
排気ファンの駆動ベルト交換
対象商品:
08597881

即日出荷で次の日に届き 助かりました。耐久性は今後の評価となりますが 外観上は品質も良く満足しています。

2020-07-15
用途:
農業機械
対象商品:
35976026

農機具屋さんよりかなり安く、早いです
今後も頼む予定です。

2019-12-09
用途:
モーターからの駆動用に
対象商品:
09246657

ある機械で、スタンダードを使用していましたが、余りにも損傷が激しかったのでレッドに切り替えました。高いだけあり寿命が延び、交換手間やベルト損傷による作業停止がなくなり助かっています。高いのが難点です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

安田商店 様2019-11-11
用途:
木材チッパー機、モーター125馬力の伝道に8本掛けで使用。
対象商品:
35976306

今まで長年普通のVベルトを使用してましたが、このベルトの伝道効率6割増しと言う説明文を見て半信半疑で試しに買って取り付けてみました。結果、今まで不可能だった重作業も難無くこなし、不思議な事に電気使用量が少なくなりました。普通ベルトよりも価格が高いですが、それ以上の価値が有りました。もっと早くこのベルトの存在を知って交換しておくべきでした。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2020-08-15
用途:
機器類のベルト交換
対象商品:
08597881

注文した次の日に届き、助かりました。
ありがとうございます。

2019-09-16
用途:
工場コンプレッサー用
対象商品:
08598091

そうそう取替ない物なので強化版のレッドを購入。
問題はないけど、耐久性がわかるのは10年以上先か?w

2019-08-29
用途:
機械修理
対象商品:
08597976

農機具の草刈機にノーマルのベルトからこのタイプに変えて使い、酷使に耐え大変良かった。
翌日届き値段とともに満足しています。

2019-08-06
用途:
空調機のベルト交換
対象商品:
08597872

安心して交換できました。レッドラベルの耐久性のあるものを探していたのですぐ見つかり送って下さったので助かりました。お客様も歓んでくださいました。

有限会社永田電機 様2020-05-21
用途:
設備のベルト
対象商品:
08597741

レッドベルトでいつも使用しております。今回モノタロウで購入しましたが価格が安くてとても満足しています。

2019-10-06
用途:
農機のメンテナンス時
対象商品:
08597802

脱穀機のハーベスターに使用しました。とても良いです。

2020-01-24
用途:
送風機用
対象商品:
09246623

信頼の三ツ星ベルトですから、安心して使っています。何も問題は有りません。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

有限会社アサヒ商会 様2019-04-30
用途:
調査ボーリング機械とヤンマー横型水冷エンジン
対象商品:
08597994

非常に良いものだと思います。
前回も購入しましたが今後は全てレットで統一する予定です。