- 用途:
- 熱電対の固定用、スポット溶接装置
- 対象商品:
- 08630063
30年前に購入した、熱電対の固定用スポット溶接装置のクリップが劣化して、新規熱電対の固定用スポット溶接装置を見積りましたら、40万円でした。モノタロウの検索サイトのおかげで、古いクリップとほぼ同一形状のクリップを発見。クリップのみの購入で、機能が新品状態へ。モノタロウの検索サイトのおかげで、ゴミを増やすことなく再生できました。
- 用途:
- 魚群探知機の電源用
- 対象商品:
- 08629975
鉄+メッキではなくて、黄銅+メッキなので、海上で使用しても鉄のようなサビが発生せず良いです。
使用後は水で洗っているだけですが、問題ありません。
- 用途:
- バッテリー等の接続
- 対象商品:
- 08629984
家電大手で聞いても、扱っていません!ホームセンターでもありません!
やっぱりモノタロウしかないかと調べるとありました。助かります!!!
只、サイズの表示があまりなかった気がします、長さ、ワニ口の開口(大きさ)
接続箇所の形状。
- 用途:
- 直流電源とモーターの接続
- 対象商品:
- 08630027
手持ちのテクシオさんの直流電源PSW 80-27についていた出力ケーブルに圧着端子を付け替えることと同時にこのクリップを取り付けました。従いまして黒だけでなく赤も購入しました。5Aと30A容量のものも合わせ3種類で取り付け性と大きさで比較しましたがこの10A用の物がちょうど良かったです。クランプ部分の噛み合わせが良いですね。
- 用途:
- モーターの動作試験
- 対象商品:
- 08630011
手持ちのテクシオさんの直流電源PSW 80-27についていた出力ケーブルに圧着端子を付け替えることと同時にこのクリップを取り付けました。従いまして赤だけでなく黒も購入しました。5Aと30A容量のものも合わせ3種類で取り付け性と大きさで比較しましたがこの10A用の物がちょうど良かったです。これで安心して測定物をクリップできます。
- 用途:
- 電気特性測定用
- 対象商品:
- 08629975
他社製を購入したが、クリップ部分の形状(削り込み)がラフなために
電線のくわえ込みが充分にできないため、追加で当製品を購入。
クリップ感も良く、測定しやすい。
- 用途:
- 電気回路の点検・修理
- 対象商品:
- 08630036
このクリップ容量の大きいものを選んだので、ある程度の強さ硬さは予想していたが、両手を使わないとワニ口が大きく開かない。私の握力不足かもしれないがもう少し弱くても良さそうな気がします。まあその分長持ちしてくれそうです。
- 用途:
- 任意接続用アース端子の先端
- 対象商品:
- 08630027
このクリップは単純商品なのですが、専門的ショップでも取り寄せ商品にて数量・納期に困難を生じること多々あり
貴社の通販購入はベストで大変助かります。