ギアヘッドのレビュー

平均満足度 4.11 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ギアヘッド Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
3,998 / 税込 4,398
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社MTデバイセズ 様2023-08-14
用途:
現状部品の交換に使用。
対象商品:
08632154

型番記載のシール現状の装置と被る方向にあるので、逆にも記載してほしい。
今後の部品交換に役立つ。

2023-02-23
用途:
設備に組み込み
対象商品:
08632574

こちらの商品、近いうちに廃番になるようです。配線も簡単で、安価だったので残念です

2人が参考にしています
2022-11-07
用途:
電動弁の交換用部品
対象商品:
08632443

他の大手メーカーのものを探していたが、製造が中止となり代替え品として購入。寸法もほぼ同じで問題なく使用できた。

岸本技術コンサルタント事務所 様2022-08-05
用途:
枷に誘引紐を巻く機会を作製した際、インダクションモーターの回転数をギヤヘッドを使い低くした。
対象商品:
08632486

安定した性能が得られ、満足している。欲を言うなら、シャフトがもう少し長かったら、
機械の作製が楽だった。

ヒロ機電サービス 様2020-01-21
用途:
電動石臼の減速ギヤに使用
対象商品:
08632391

10年ほど前から使っていますが、クレームもなく満足して使っています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2018-04-24
用途:
コーヒー焙煎機に使用
対象商品:
08632136

とても安定可動しています。大人の工作にはもったいないかな!

2017-12-26
用途:
ベルトコンベア用モーターの修理
対象商品:
08632477

特に問題なく修理できました。
交換後問題なく稼働しています。

2020-05-13
用途:
マシン設置
対象商品:
08632915

翌日発送の表示になっていたが、実際は注文後4日後(実働)だった。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

2017-07-31
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
08632364

以前購入していた所より半額くらいで購入する事ができました。
きちんと箱に梱包されていてメンテナンス時の使用も特に問題なく満足しています。

2017-04-11
用途:
修理のための交換用です。
対象商品:
08632373

非常に使いやすく買ってよかったです。まんぞくです。

2016-02-26
用途:
メンテナンス
対象商品:
08632337

昔は箱に入っていたのに最近入っていない。箱に保管するときの向きが書いてあったのに。新品で合っても新品なのかと疑ってしまう。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

2015-05-22
用途:
YKKのアップゲートのギア
対象商品:
08632434

取替え一発OK

2016-06-08
用途:
製造ライン送りベルト
対象商品:
08632477

全く問題ありません。

2014-05-20
用途:
回転制御
対象商品:
08632276

良好

2014-10-14
用途:
フライス盤自動送り動力として。
対象商品:
08632601

バックラッシュがほとんどなく、精度が高く満足。

2014-11-08
用途:
フライス盤自動送り
対象商品:
08632391

バックラッシュが大きく、自動送りには不向き。

2013-06-29
用途:
工業用機械の駆動用モーターの変速用
対象商品:
08631935

以前使用していたモーターがM6RA6G4Y+ギアヘッドMA6G50Bだったのですが廃盤になり、互換としてM6RX6G4Yが使えるらしくて
M6RX6G4Yに合う、このギアヘッド(MX6G50B)に交換したのですが
このままでは使用出来ませんでした。
ギア取り付け部分の突起が、MA6G50Bより長くて削り落とす必要があります、それと
ギア取り付け部分の突起のネジ止め部分の切り込みが浅くそこも削り落とさないと使えませんので
M6RA6G4Y(モーター)からの、互換での交換の場合は気をつけた方がいいです。
対処法は 上記の削り落とす方法か モーター上部に余裕が有るのなら、機械とギアヘッド間にスペーサー等を入れるのがいいかもです。
当方は、スペーサーを入れて使用しています。

MonotaROからの回答

ご投稿ありがとうございます。
確認させていただいたところ、M6RX6G4YのギヤヘッドとしてはMX6G50Bは使用可能ですが、旧型番:M6RA6G4YのギヤヘッドとしてMX6G50Bの使用はメーカー保証外となります。(M6RA6G4Yに適合するメーカーが公表しているギヤヘッドはM6GA□MもしくはM6GA□Bになります。□には任意の数字が入ります。また、M6RX6G4YとギヤヘッドMX6G□Bの組み合わせの場合、ギア比によって回転方向が変わります。回転方向が変わる場合、配線を変更していただく必要がございます。)以前ご利用されていた組み合わせにつきまして、恐れ入りますが再度ご確認下さいますようお願い致します。

2010-06-22
用途:
作業は、ハサミ研ぎの砥石を回転さします。 研ぎ屋 ハサミ専門の研ぎをしています。
対象商品:
08632233

M81X25G4Lのギャーモーターと『つい』で使ってます。
これが無いと研げない。
この、ギャヘッドが無いと『刃が付かない』
毎分1550回転のモーターで 刃を付け様と作業したら、高温になってしまい 金が上がってしまいます。
だから、回転を500回転に落して低回転で『刃』を付けます。

1人が参考にしています