ダクタークリップのレビュー

平均満足度 4.88 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ダクタークリップ ネグロス電工
ネグロス電工
82 / 税込 90
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 【用途】ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-23
用途:
ウッドデッキの基礎にする単管に根太として固定
対象商品:
33233216

本来の使い方ではないとは思いますが、簡単にしっかりダクターチャンネルを固定できました。

2025-01-15
用途:
ダクターチャンネルと単管パイプの接続固定

ダクターチャンネルにクリップをセットして付属のボルトで単管パイプを固定。クリップに雌ネジがタッピングされているのでナットが不要。
そのおかげでサクサクと作業できました。

2025-01-21
用途:
折板屋根裏への遮熱シート貼り

屋根裏H鋼への角スタッド取り付け固定に使用。簡単に固定出来て良い。

HK2R 様2021-10-22
用途:
ウッドデッキの根太止め金具として
対象商品:
33233216

単管パイプ48.6にダクターチャンネルをとめる金具として使用。
サイズはピッタリで、非常に使いやすい。
必要なボルトは同梱されており、工具以外に追加で必要になるものは無し。
設置後の位置調整も簡単で、おすすめです。

5人が参考にしています
2021-12-27
用途:
電気配管
対象商品:
33233225

問題なくサイズも合い、正しく施工出来ました。
また、即座に手元に届き工事がスムーズでした。
ありがとうございます。

2021-06-26
用途:
ウッドデッキ
対象商品:
33233216

ウッドデッキの根太として、ダクターチャンネルD1と通常の単管パイプ48.6mm径を接続。通常の単管パイプには、DC42がジャストサイズでした。

7人が参考にしています
2019-08-25
用途:
ウッドデッキ作成
対象商品:
33233216

ウッドデッキ作成にあたり、ダクターチャンネルと単管パイプ48.6φの連結に使用しました。
サイズが42と51を両方試しましたが、42がジャストですね。51でも締め付ける事は可能ですが、マックスに締め付けてギリギリという感じです。
電気の流れを考えステンレスでなく、ダクターチャンネルと素材を合わせた方がいいですね。
溶融亜鉛メッキ同士など

5人が参考にしています
2019-11-19
用途:
ダクターチャンネルと単管パイプの固定。
対象商品:
33233216

問題なく取付できました。ボルトが電気メッキなので本体より防錆が弱いような気がします。

1人が参考にしています
2019-03-26
用途:
ウッドデッキの根太取付
対象商品:
33233216

単管パイプにダクターチャンネルを取付する際に利用。
サイズはピッタリで強度も十分です。

2人が参考にしています
2019-03-13
用途:
ウッドデッキ
対象商品:
33233155

単管パイプを土台とするウッドデッキ制作する為に購入。基本的にはダクターチャンネルと単管パイプを直交させて使用するが、多少の角度にも保持は可能なようです。

1人が参考にしています
2018-05-28
用途:
単管パイプへダクターチャンネルの取り付け
対象商品:
33233155

単管パイプにてウッドデッキ製作時に使用致しました。特に問題はありませんでした。

2人が参考にしています
2018-07-24
用途:
ダクターチャンネルを固定するため
対象商品:
33233155

ダクターチャンネルを固定するために使いました。しっかりと固定されていたので満足です

日本推進建設株式会社 様2017-12-10
用途:
電気配線ダクトの配管固定
対象商品:
33233146

よかったと思います。ボルトが短かったので長いボルトに交換しました。

2015-11-02
用途:
電線管支持
対象商品:
08687165

商品が翌日に到着するのが良い。10個セットも手ごろでした。

2014-10-06
用途:
電気工事
対象商品:
33233207

誠に、配管作業に便利な品で満足しています。

1人が参考にしています
2014-05-03
用途:
配電以外でも配管等色々つかいます。
対象商品:
33233155

止めねじの頭に差込やすい様に2ピッチ程テーパーをつけてほしい。頭の先にコンビネーションプライヤーでつかんだときにすべらないように返しをつけてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。