防水ゴムコードコネクタ 2P セット品のレビュー
- 用途:
- コネクタの交換
油圧機器の周辺で使用しているため、他社製品は早くにゴムが劣化する気がします。パナソニック製が長きにわたり劣化しないことを期待します。
- 用途:
- ボートの発電機用屋外配線。
- 対象商品:
- 08729165
夜釣りに使う発電機から延長コードに使用しようかと思い購入しました。海水やイカ墨が掛かるので…これで安心して使えると思います。
- 用途:
- 屋外電気設置
- 対象商品:
- 08729165
屋外使用の際、雨に濡れても使用出来ていているので、良い商品だと思う。コンセントの付け根にトラッキング対策がしているのは見たことが無いので、あれば、尚更、良い商品だと思う。
- 用途:
- 屋外LED灯
- 対象商品:
- 08729165
某国製LED投光器は長年使用で雨水内部浸水するものが多いので、都度電源つなぎ替えての交換が面倒なため、本品でつなぎ替えるようにしました。
- 用途:
- 屋外で使用する時
- 対象商品:
- 08729165
他社の防水プラグは経年劣化で中のゴムがボロボロ崩れてしまった。
パナソニックもゴムなので結局同じ事だと思うが、少しでも長寿命を期待したい。
- 用途:
- 延長コード作成
- 対象商品:
- 08729165
安心のパナソニック製です。
安価なのでどれにするか悩むならこれで良いかと思います。
モノタロウさん、同じ防水ゴムコードコネクタの商品欄にWA2215がありますが、防水ではないので削除した方が良いと思いますよ。
ご指摘の通り、WA2215は非防水で異なるタイプの商品でございました。
商品情報修正いたします。
今後ともよろしくお願いいたします。
- 用途:
- 屋外作業治
- 対象商品:
- 08729165
引っ掛け式コンセントにプラグを差し込んで捩じるとプラグの外側のゴムが回転してしまう程ゴムが柔らかい。
もう少し硬くても良いと思う。
- 用途:
- より線延長コードの端子
- 対象商品:
- 08729165
このコネクタはセットなので買い得だと思いました。使用時は、延長コードの外側被覆のカットに注意しないと、内側の被覆線がコネクタの外側になってしまいます。しっかり長さを確認してから外側被覆をカットしてください。外側被覆のカットする長さが明記されていると使いやすいと思います。
- 用途:
- 屋外配線
- 対象商品:
- 08729165
リピート購入であり特に問題はないがケーブル締め付けバンドのネジは長すぎるのでもう少し短くて良い。
- 用途:
- 溶接用電源ケーブル延長のため。
- 対象商品:
- 08729165
直径11.5mmのケーブルもジャストフィットし取付できました。
「防雨型」「パナソニック電工」「made in japan」の表示もしっかりありとてもいい品でした。また購入したい。
- 用途:
- 一寸悩み
- 対象商品:
- 08729165
コードの違いによるでしょうが、簡単に考え購入。組み立て時模索する組み立てに、結論ターミナル使用で組み立てる。 小さく考えすぎた。