埋込接地ダブルコンセントのレビュー

平均満足度 4.42 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
埋込接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
599 / 税込 659
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
久留米レンタカー 様2026-03-08
用途:
いえでつかう
対象商品:
08742465

ひじょうにやすくてつかいやすいまたきかいがあつたらかいたいとおもいます。

有限会社御光福園芸 様2023-12-02
用途:
修繕用として購入
対象商品:
08742465

コンセントの差込口が欠けてしまったので、交換用として購入しました。
メーカー品なので安心して使用できます。

便利舎 様2024-06-04
用途:
作業時
対象商品:
08742465

いつも使わせて貰ってます。どうもありがとう御座います。

2022-04-26
用途:
電源追加
対象商品:
08742465

EV車用の200V電源作成時、同時に100V電源も追加したかったのでアース付きコンセントを付加しました。
知人の電気工事士さんに頼み、丁寧に設置していただきました。

1人が参考にしています
2021-01-18
用途:
コンセント増設
対象商品:
08742465

純正品(パナソニック製品)という事で、問題なくコンセント増設できました。
また、購入します。
(電気工事士免許取得者)

1人が参考にしています
2020-03-17
用途:
社内電気工事用
対象商品:
08742465

社内での電気工作に使用する。特に問題なく、しっかり使える。そこそこ丈夫。

2019-07-30
用途:
体育館のコンセント交換
対象商品:
41041481

亀裂が入った為、パナソニックで同じタイプのものを
購入。そのため交換は簡単でした。
メーカー品ですので安心です。

2018-12-07
用途:
オーディオ機器の製作に
対象商品:
08742465

オーディオ機器の電源製作時に購入しています。
個人ですので、少数購入が出来て、3Pコンの中でも品質も良いのでいつもこれを愛用しています。

2017-05-03
用途:
壁コンセント
対象商品:
08742465

作業もしやすく、精巧な作りのため、信頼性があります。

2017-04-08
用途:
オーディオのコンセントボックス
対象商品:
08742465

確実なコンセントであり、取り付けも標準なのできれいに作成でき、機会があればまた購入したい商品です。

2017-04-08
用途:
オーディオ用自作電源タップ
対象商品:
08742465

電源タップ(6個口)の作成に使用する予定です。
ホームセンターでも購入できる安価な3P無メッキのコンセントです。
現在、一番 気に入っています。

一和電設工業 様2025-08-17
用途:
コンセントボックス

みんなそうだけどハーネスのように前後からVVFを差し込めるようにして欲しいね

2019-01-06
用途:
無停電電源装置設置の為のコンセント増設用に使用しました。
対象商品:
41041481

安定の品質の定番商品ですので、作業には何の問題なく、また使用においても安定した性能で使用できるので、大変満足しています。

2016-05-02
用途:
オーディオ用タップ作成
対象商品:
08742465

プラグがしっかり固定できる。

2018-12-28
用途:
壁コン増設用
対象商品:
41041481

保持力が弱いためコンセントがだれる。太めの重いコンセントには不向き

2017-04-27
用途:
コンセント増設、交換時
対象商品:
08742465

メーカー製品なので値段で選ぶことが多いですがモノタロウさんは最安値のことが多いです。

2015-05-07
用途:
壁コンセント取替え
対象商品:
08742465

オーディオ用に壁コンセントを取り替えました、簡単に出来ました。パソコン用のコンセントも取り替える予定です。

2016-03-09
用途:
コンセントボックスの作成
対象商品:
08742465

しっかりした作りで満足です。

2014-06-01
用途:
廊下コンセントのをアース付に変更
対象商品:
08742465

コンセントをアース付への交換で、取付自体は何も問題はありませんでした。
ところが、カバーまで取り付けると、コンセント部分が2ミリくらい奥に引っ
込んで隙間が開いてしまいます。おかしいなと思って外して見ると、取付金具
の仕様が前の物と変わっており、同じカバーでは奥に引っ込むような構造に
なっています。
知らない人が仕上がりを見れば、取付が下手だとも思われてしまいます。
元のものは金具に「コスモシリーズワイド21」と刻印がありましたが、
今回購入した物には何も刻印はありませんでした。 
同じPanasonicでありながら、仕様が変わってしまうのはおかしな事だと
思いました。MonotaRO製を購入していたとしたら、メーカーが違うのだから
仕方がないと思った事でしょう。
交換前に元のものを取り外して型番を見るのも、また手間が増えてしまいます。
この金具に合うカバーが販売されているのかも知れませんが、探して来るのも
面倒です。結局、また取外して、金具を元のものと付け替えて取付けると、
カバーとの高さも合いましたが、二度手間となってしまいました。
我が家のコンセントでは必ず「コスモシリーズ」と明記されているものを
購入しなければならなかったようです。 
私は第二種電気工事士の資格は持っていますが、仕事で電気工事は行って
おりません。仕事で行っている人には大変な事だと感じました。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。