ベター小型コードコネクタボディのレビュー

平均満足度 4.71 (41件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ベター小型コードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
319 / 税込 351
【用途】平形コード用
41件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-24
用途:
家電の延長コードのメスくたとして

家族から2mの延長コードがほしいと要望があり,ソケット付きの2mコードが手持ちにあったので,これにメスくちの本品を取付完了。良品です。

グラッツェ ミレ 様2025-12-18
用途:
コードとして

問題なく使用することができました、また何かありましたら購入しようかと思います

2025-02-15
用途:
コ-ド作り直し

注文後、すぐにきました、
ただ大げさな箱はいらないかとおもいます。

有限会社三協自動車 様2024-03-12
用途:
自動車整備業
対象商品:
08740575

延長コードをタイヤで踏んで壊れたときなどに使っています。安価で在庫もしてあります。

2023-07-14
用途:
延長コードの作製
対象商品:
08740532

すでに同じものを使っていましたので、追加の注文です。問題なしです。

2023-07-31
用途:
ケーブル改造
対象商品:
08740575

特に問題なく、ケーブルを接続、固定でき、順調に使えています。

2022-09-09
用途:
テーブルタップの延長用
対象商品:
41056005

普通に使っているACレセ、定番商品、もう少し小型が欲しいのと、接地側が広いACプラグに対応できるとさらに使いやすいと思います。 これは安規上難しいのかな。

2022-07-12
用途:
配線
対象商品:
08740575

ごく普通のコネクタ。信頼のパナソニック品質で安心です。

2022-04-01
用途:
DIY
対象商品:
08740532

手元作業ライトの移設に伴い、本商品を購入しました。Panasonicの商品がホームセンター価格の半値以下で購入出来、大変満足です。また、入用の際は購入予定です。

1人が参考にしています
2022-04-19
用途:
継ぎ線の自作
対象商品:
08740532

もう少し小さいサイズのものが欲しかったのだが、どのメーカーの商品を見ても同じようなものしかなく、それならばPanasonic製にしておけば間違いないと思い購入。施工は容易で機能的には問題なし。

特定非営利活動法人うつのみやオリーブ 様2022-05-29
用途:
延長コード作成
対象商品:
08740532

パナソニック製なので安心して使えますし、お値段もお手頃

2021-11-22
用途:
配線の追加
対象商品:
08740532

電線取り付けがやりやすく使い勝手が良いと思います。

福崎興業 様2021-07-04
用途:
電気コードに取り付けて、ジョイント電気コードとして使用
対象商品:
08740532

信頼のパナソニック製品ですから、間違いはないでしょう。

プラスチックオムニウム 様2021-06-28
用途:
補修用
対象商品:
08740575

昔からの変わらないデザイン製品です、ソロソロ デザインチェンジかも(笑)

2021-03-10
用途:
家庭用延長コードの作成
対象商品:
08740532

ダメになった電化製品をスクラップにする際、電線コードを廃棄するのはもったいないので差込口を購入して延長コードにしています。これだけの為にホームセンターに行くのは面倒ですが、モノタロウさんではネット購入できるので大変重宝しております。

2人が参考にしています
有限会社平井電設 様2021-05-30
用途:
補修
対象商品:
08740532

メーカー品なだけに何の問題もありません。少ない個数必要な時にその辺で購入するより安価で助かります。その上当日発送が最強です。

2021-03-13
用途:
アダプター用コンセント自作
対象商品:
08740575

コンセントケーブルを切断して余ったケーブルで接続して完成。
最初から短い電源コンセント有るが、作った方が単価安いので。

1人が参考にしています
2020-10-24
用途:
パナソニックなので。
対象商品:
08740532

他にも安い商品が有りました。機能的には他の商品と変わらないと思いますが、パナソニックのブランド名でこの商品に。

2021-05-26
用途:
破損の為交換
対象商品:
08740532

とりあえず安いし、メーカー品であるため安心感があります。きっちり取り換えることができてとても満足です。

2020-09-04
用途:
壁のコンセントからの延長ケーブル作成
対象商品:
08740575

より線をねじってそのまま止めました。より線が使えるように想定されているためかネジ頭から線がはみ出ずきれいに仕上がり気持ちよく作業できました。